This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R:当我们尝试在1ms 的任务内进行刷写时出现闪存失败

Guru**** 2620655 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1404019/cc2642r-getting-flash-fail-when-we-are-trying-to-flash-in-1ms-task

器件型号:CC2642R

工具与软件:

团队成员、您好!

我想使用 后门引导加载程序模式来刷写 CC2642芯片 、我们使用的是 SPI 协议(带有32位传输的异步驱动器)、

我们之前在 2ms 的任务中调用(ti_flashing 函数)、代码运行正常、芯片已启动并使用我刷写的二进制文件运行。

现在、我尝试  在1ms 任务内调用(ti_flashing 函数)、对于最后1000个字节、我将获得返回值、即(0x44)  

CMD_RET_FLASH_FAIL、我将再次尝试重新发送相同的数据包、但对于 Get_Status_Cmd、我仅收到闪存失败。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    "1ms 任务"和"2ms 任务"是什么意思?

    在两种情况下(对于两个任务、分别为1ms 和2ms)是否都要刷写相同的固件?

    如果你确实获得了 FLASH_FAIL 状态、你能否尝试增加你的任务的周期(例如、如果1ms 任务失败一次、尝试改为等待2ms、然后在任何2ms 的成功加载后恢复为1ms)。

    谢谢!
    Toby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI TOBY P (5084795)、
     

    感谢您的响应,
     

    1ms 任务意味着它是一个运行程序、每1毫秒调度一次、2毫秒调度 一次(计划每2毫秒运行一次)
     

    我能知道 FW 是什么意思吗? (我的理解是相同的二进制)
     

    如果我的理解是正确的,那么是的,我试图闪存相同的二进制两种情况。

    我有一个问题、如果我们得到 FLASH_FAIL、那么我们需要再次从 ping 开始、或者我们需要再次重新发送同一个数据包?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我能知道 FW 的含义是什么吗? (我的理解是相同的二进制)

    是的、"FW"是指"固件"、基本上与"二进制"相同。

    1ms 任务意味着它是一个运行程序、计划每1毫秒运行一次、同样持续2毫秒( 计划每2毫秒运行一次)

    感谢您的澄清。 在这种情况下、我的建议保持不变:

    [报价 userid="324727" url="~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1404019/cc2642r-getting-flash-fail-when-we-are-trying-to-flash-in-1ms-task/5375562 #5375562"]如果您确实获得了 flash_fail 状态、您能否尝试延长任务的执行时间(例如、如果任务在1ms 任务上失败一次、请尝试等待2ms、然后在成功加载2ms 后恢复为1ms)。

    [报价 userid="620258" url="~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1404019/cc2642r-getting-flash-fail-when-we-are-trying-to-flash-in-1ms-task/5376284 #5376284"]

    如果我的理解是正确的,那么是的,我试图闪存相同的二进制两种情况。

    我有一个问题、如果我们得到 FLASH_FAIL、那么我们需要再次从 ping 开始、或者我们需要再次重新发送同一个数据包?

    [报价]

    如果得到 FLASH_FAIL、我建议发送之前的 SEND_DATA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toby:

     I1)我要尝试缩短 TI_FLASH 时序、我必须在1ms 内调用 TI_Flashing Runnable。 在1ms 后、我们再次尝试发送相同的失败数据包、但我们获得的返回值与(闪存故障)相同。 我该怎么办?

    2)在本例中、我们将 BAUDRATE 设置为 600000U、极性和相位设置为1和1、使用 MSB、我们可以使用以下参数实现的最短时间是多少?

    3)如果增加或减少发送给 TI 的0的数量、在任何 CMD 之后、我们将不会收到响应。 对此有什么想法吗?

    例如:我要发送 CRC CMD、之后我要发送8个零来获取 TI 的响应。 现在、经过几次失败、我将从 TI 芯片获得正确的 CRC 值。 现在、如果我将8个零点更改为10个零点或12个零点、我们将无法获得 CRC 响应、对此有什么想法吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您分享有关您的调查的更多详细信息。

    我将在3个工作日内查看并提供更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能尝试使用较低的数据速率吗?

    例如、我们的控制器示例使用1000000。

    请尝试使用不同的数据速率、并告诉我们这些速率是否有所改善。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Toby、对于1000000、 它正在闪烁、但在验证期间我们收到 CRC 不匹配错误。 对于 1050000 FLASH_FAIL、我们将得到。 我需要测试的任何其他值?

     

    问题 3的任何更新)如果增加或减少发送给 TI 的零数、在任何 CMD 之后、我们将不会收到响应。 对此有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ARUL:

    托比是一个当之无愧的假期,直到9/9,所以我可以尝试协助,直到他返回。

    对于1000000、 它正在闪烁、但在验证时出现 CRC 不匹配错误

    这是一个改进。  您使用什么引导加载程序软件以及它如何检查 CRC?  即使未经验证、二进制文件是否能够按预期运行和运行?

    对于 1050000 flash_fail、我们将获得。 我需要测试的任何其他值?[/报价]

    TRM 的第10.2.2章开始:"SSI 接口有一个硬件要求、此要求将 SSI 时钟的最大速率限制为最多为 SSI 模块时钟频率的1-12 (48 MHz / 12 = 4 MHz)。"  因此、6 MHz 是不可接受的、并且1.05 MHz 无法与 SSI 模块时钟进行很好的分频、也会产生问题。

    如果增加或减少发送给 TI 的零点数、经过任何 CMD 后、我们将无法收到回复。 对此有什么想法吗?

    您需要使用正确的 COMMAND_DOWNLOAD_CRC 数据包格式来接收 ACK。  TRM 的第10章(以及其他引导加载程序详细信息)对此进行了详细介绍

    此致、
    Ryan

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的响应。

     Ryan 说: 这是一个改进。 您使用什么引导加载程序软件以及它如何检查 CRC?  即使未经验证、二进制文件是否能够按预期运行和运行?

    为了刷写 TI_CHIP、我们将使用后门引导加载程序模式、 由于 expected.it 甚至无法启动、因此二进制文件未在运行。

     Ryan 说:  从 TRM 的第10.2.2章开始:"SSI 接口有一个硬件要求、此要求将 SSI 时钟的最大速率限制为最多为 SSI 模块时钟频率的1-12 (48 MHz / 12 = 4 MHz)。"  因此、6 MHz 是不可接受的、并且1.05 MHz 无法与 SSI 模块时钟进行很好的分频、也会产生问题。

    为此、我将使用不同的值进行测试。

     Ryan 说:  您需要使用正确的 COMMAND_DOWNLOAD_CRC 数据包格式来接收 ACK。   TRM 的第10章(以及其他引导加载程序详细信息)对此进行了详细介绍

    这不仅仅是关于 Download_CMD、我想说的是在向 TI 发送任何数据包后、为了从 TI 获得响应、我们需要发送零、如果您增大或减小该零、我本身没有得到响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="620258" url="~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1404019/cc2642r-getting-flash-fail-when-we-are-trying-to-flash-in-1ms-task/5406309 #5406309"]

     Ryan 说:  从 TRM 的第10.2.2章开始:"SSI 接口有一个硬件要求、此要求将 SSI 时钟的最大速率限制为最多为 SSI 模块时钟频率的1-12 (48 MHz / 12 = 4 MHz)。"  因此、6 MHz 是不可接受的、并且1.05 MHz 无法与 SSI 模块时钟进行很好的分频、也会产生问题。

    为此、我将使用不同的值进行测试。

    [报价]

    谢谢、请告知我们此测试的结果。