工具与软件:
您好!
我正在使用 Simplelink Connect 应用程序对基于 CC26X2R 的定制电路板执行 OAD。 一切都正常。 NOR 存储器驱动程序工作正常。
SDK 版本为 v7.40。
我完全能够从手机接收到图像。
接下来、我从 CCS 调试器运行 BIM (启用了宏安全性的调试配置)、发生以下情况:
- 它检查外部存储器。 它会找到我刚刚发送的那个、很好。
- 外部映像的 bim_validateImage()返回成功。
- 然后将外部映像复制到内部存储器、返回成功。
- CRC 正常。
接下来、当调用内部映像的 bim_validateImage()时、它将失败。 我的问题有两个方面:
- 生成固件映像时、我的 post-build OAD 工具使用我生成的新密钥。 我知道我需要把这些密钥复制到 BIM 源代码结构中。 我找不到的是、我可以复制正常顺序或 python 代码所调用的反向格式。 我想这不是问题,因为正如我上面所说,外部映像的 bim_validateImage ()返回成功,但我希望得到确认。
- 可能、由于某些未知原因、应该在从 CCS 调试 BIM 时使用?
- 也许我甚至可以跳过这样的 BIM_AuthenticationateImage ()为内部映像? 如果其他一切看起来都正常、那么这似乎是多余的。
请告诉我有任何想法/想法。
祝你度过美好的一天!