This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2651R3:根据选择的显示器(而不是 CC2651R3)显示器件广播名称

Guru**** 2979440 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2651R3, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1413274/cc2651r3-display-device-advertise-name-as-per-display-selected-instead-of-cc2651r3

器件型号:CC2651R3
主题中讨论的其他器件: SysConfig

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

微控制器:CC2651R3

SDK:simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_41_00_17

CCS 版本 CCS12.7

我写信请求提供关于当前项目中显示设备广告名称的更新。 目前、该 BLE 器件被宣传为"CC2651R3"、但我想让该名称反映所选的特定显示器、因为它可以更清晰并有助于更有效地识别器件。

您能否指导我如何更新或配置广播名称、使其与选定的显示相对应、而不是默认的"CC2651R3"? 如果需要任何具体步骤或修改、我将非常感谢您提供详细的指导。

谢谢你

此致、

Aarohi Shirbavikar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您联系我们。  

    首先、请允许我描述设置器件名称的最"随意"的方式。  
    可通过 SysConfig 在 BLE >常规配置>器件名称下配置器件的名称。  
    然后、启用广播集后、广播集(在 SysConfig > BLE > Broadcaster Configuration > Advertisement Data 下配置)将广播相同的名称。  

    如果您要求动态修改广播数据、则可以考虑这样做。 此类数据由 SysConfig (基于我之前提到的参数)生成并存储在 ti_ble_config.c 文件中

    最后,请允许我给你一个头。 电话通常会缓存设备的名称、除非强制更新、否则可能无法更新。  

    我希望这将有所帮助、

    此致、