This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564CSTBTBLESW:HCI 实现的支持库

Guru**** 2925180 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564CSTBTBLESW, CC2564C, CC256XB-BT-SP, CC256XSTBTBLESW, CC2560B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1404821/cc2564cstbtblesw-support-library-for-hci-implementation

器件型号:CC2564CSTBTBLESW
主题中讨论的其他器件: CC2564CCC256XB-BT-SPCC256XSTBTBLESWCC2560B

工具与软件:

大家好、

希望了解有关 CC2564CSTBTBLESW 的更多信息。 在其中一个实现中、我们在控制器(PAN1326C2)和主机(STM32 MCU)之间使用 HCI 接口。 我们想使用可支持 HCI 接口的相关固件、而不是使用整个堆栈。 我正在查看任何相关信息或支持 HCI 的库。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sujit:

    这是包含固件补丁的.bts 文件。  

    https://www.ti.com/tool/CC256XC-BT-SP 

    CC2564C 是一款经过5.1认证的器件、因此它接受来自 BT SIG 的所有必需 HCI 命令。 我们的器件还有一些特定于供应商的命令、您可以在此处找到这些命令。  

    https://www.ti.com/lit/an/swra751/swra751.pdf 

    默认情况下、器件支持 HCILL UART 协议、但您可以将其更改为要与之通信的任何 UART 协议。

    此致!

    Rogelio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 RogelloD:

    感谢您的及时回复。 我将检查此内容并返回。 所以您的意思是通过应用修补程序来向后兼容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    向后兼容是什么意思?

    此致!

    Rogelio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  实际上,在一个项目的中间遇到了这个问题。 请在下面找到它的详细信息:  

    我们的其中一个设计中、我们使用了 PAN1326C2 BT/BLE 模块(芯片组:TI 的 CC2564C)、该模块又与另一个设计(符合 BT 标准的已发布产品)通信、该设计具有 PAN1315B 模块(芯片组:CC2560B)、以及 CC256XSTBTBLESW/CC256XB-BT-SP 的主机初始化脚本(符合核心规范4.2)。

     

    最近、我们已启动与 BQC 的讨论、我们知道我们需要遵守2024年7月1日生效的新流程。这意味着、如果 OEM 决定使用符合双模运行要求的模块执行单模式运行、则必须根据发布的新 TCRL 对已通过认证的设计执行一些其他测试、并且/或者如果 OEM 决定使用符合双模运行要求的模块执行测试。

     

    BQC 现在向我们提出了更多的测试、因为我们的产品采用传统模式工作。 我们要借助 TI 的 DID:D032797/QDID:85355 (TI 4.2 Bluetopia 软件(主机子系统)推进 EPL、所有可用报告仅具有双模功能、而不是仅具有单模功能、即仅 LE 或 BR/EDR。

     

    我们想知道、TI 是否仅符合 BR/EDR (也称为 Classic)模式作为超集 DID:D032797/QDID:85355的子集 ID? 如果是、您能否与我们分享这些报告和子集 ID 详细信息。 接下来、我们将尝试与 BQC 讨论、以接受该报告并列出我们的产品。

     

    感谢您在这方面的快速答复。

    Sujit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sujit:

    遗憾的是、器件 B 和 C 都只经过认证可用作双模控制器、而不是单模控制器。 如果您想继续进行 BQC 认证、则必须重新进行 BQC 认证、但是请记住、控制器的 B 版本将不再通过新的认证标准。

    此致!

    Rogelio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。 我们来看看如何进一步开展这项工作。 非常感谢。