This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC2652RB:无法启动、CAN##39;无法在 UniFlash 中完成调试器的更新

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, LP-CC2652RB, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1412339/lp-cc2652rb-bricked-launchpad-can-t-finish-updating-the-debugger-in-uniflash

器件型号:LP-CC2652RB
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH、、 CC2650

工具与软件:

我尝试使用 UniFlash 8.0.4946将 LP-CC2652RB 刷写到 RF Sniffer 2封装中提供的射频监听器固件。  首先需要我将 XDS110固件更新到特定版本。  我接受了这个、更新失败。   现在、我无法完成调试器更新。  我在尝试时会收到以下错误。

初始化仿真器时出错:(错误-260 @ 0x0)尝试连接到 XDS110失败。 原因可能有一个或多个:未连接 XDS110、固件更新无效、XDS110序列号无效或 USB 电缆故障。 可以使用安装目录.../ccs_base/common/uscif/xds110目录中的 xdsdfu 实用程序更新固件和序列号。 查看此处的 XDS110SupportReadMe.pdf 文件以获取相关说明。 (仿真包12.8.0.00194)

UniFlash 不再自动检测 LaunchPad。  是否有办法纠正此问题以便我使用此电路板?  甚至还没有将射频监听器的十六进制映像实际刷写到电路板上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Russell:

    更新过程中 XDS110固件似乎已损坏、因此您需要 使用链接中讨论的两个选项之一手动更新 XDS110或刷写引导加载程序。   https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_xds110.html 

     尝试升级时、请确保计算机上仅连接了一个 LaunchPad/XDS110。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    出于某种原因、我不得不使用此过程将此电路板和 CC2650 Launchpad 上的调试器更新到版本3.0.0.31。