This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:下载nvsinternal程序以后、无法识别出芯片、不能再次下载程序了 Ω

Guru**** 2351630 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, SYSCONFIG
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1413362/cc2340r5-nvsinternal

器件型号:CC2340R5
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH、、 SysConfig

工具与软件:

使用simplelink _lowpower_f3_sdk_8_10_01_ 02版本的SDK、导入nvsinternal示例程序、如下Enable "Arm Hex Utility"配置生成hex

通过UniFlash 8.7.μ 0下载到LP H-EM-CC2340R5 LaunchPad

下载程序以后程序不运行、再次适用XDS110连接的时候报错如下、μ A

连接到目标时出错:(错误-261 @ 0x0)从 XDS110接收到无效响应。 (仿真软件包9.12.0.00150)  

且所有相关的软件都不能正常识别到芯片了 μ A

现在导致LaunchPad无法正常使用了、怎么样才能将LaunchPad恢复正常呢 μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      与 LP-EM-CC2340R5的 LP-XDS110ET (或其他 XDS110调试器)连接存在问题。  请确保它不与计算机上的任何其他软件一起使用、并验证您是否能够使用未修改的 TI 示例在 CCS 中进行编程。  希望您尚未在 SysConfig 中更改 CCFG 配置以删除 JTAG 或引导加载程序访问。  应使用以下"Project Properties"->"CCS Build"->"Steps"->"Post-build"步骤、而不是 Arm Hex 实用程序:

    ${CG_TOOL_ROOT}/bin/tiarmobjcopy -O ihex ${BuildArtifactFileName} ${BuildArtifactFileBaseName}.hex

    此 E2E 帖子可能会被删除、因为它主要是用英语以外的语言编写的。  如果重新发布或回复、请先翻译为英文。

    此致、
    Ryan