This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:双映像 OAD 不会使用新映像运行

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1412278/cc2340r5-dual-image-oad-not-run-with-new-image

器件型号:CC2340R5

工具与软件:

大家好!

我将 oad-dual-image 和 mcuboot 刻录到 launchpad 中、然后使用 simplelink 应用程序升级 basic_ble_oad_dual_image_LP_EM_CC2340R5_freertos_ticlang_v2.bin、它会升级成功并显示 Done 按钮。

但按下"完成"按钮后、应用程序打印版本仍然为1.0.0.0、如下所示。

我的 SDK 为 simplelink_lowpower_f3_sdk_8_10_01_02

CCS 为12.7.1

如何在升级后使用 v2映像运行?

BR