This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:CC2340R5 -未看到 SmartRF Studio 8目标

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5, UNIFLASH, LP-XDS110ET, LP-EM-CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1413767/cc2340r5-cc2340r5---smartrf-studion-8-target-not-seen

器件型号:CC2340R5
主题中讨论的其他器件: UNIFLASHLP-XDS110ET

工具与软件:

您好!

我有2个使用 CC2340R5模块和 XDS110调试器的开发板。 我可以在 Code Composer 中下载一些示例(并非所有示例)、但使用 SmartRF Studio 8时、找不到目标。 我看到其他人在从 Uniflash 读取 REV 时遇到问题、但我不使用 Uniflash、我收到错误:

请参阅 SmartRF 配置

LP-XDS110ET 具有 EVM Rev:A (它写在方框上、我不知道如何读取)。

非常感谢您的任何帮助。

Mircea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mircea:

    引用的帖子是指 LP-EM-CC2340R5上的 Rev A。

    LP-XDS110ET 版本无关紧要。

    若要确认、您是否能够使用此 HW 组合始终如一地操作这些功能:

    • LP-XDS110ET
    • LP-EM-CC2340R5修订版 B

    如果该组合起作用、那么接下来的问题是:您是否收到了有关您的开发板的硬件评论? 这是您设计的模块、还是在其他地方订购的? 如果在其他地方订购、器件型号是什么?

    所有这些确认后、我可以联系正确的硬件专家寻求建议。

    谢谢!
    Toby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toby:

    非常感谢您提供的答案。 这是2块开发板(LP-EM-CC2340R5)、我暂时没有从 TI 那里开始新项目。 项目的开始被推迟了,但最终我们有时间启动它。  

    我们没有 Rev B 板、但我认为我可能需要购买一个。 我能否弄清我是否从 TI store 购买了该主板、我们将获得哪个版本?

    谢谢!

    Mircea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mircea:

    啊、这可能是原因所在。

    如果您在2022年左右收到硬件、那么 现在很可能需要更新的硬件。

    [报价 userid="623291" url="~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1413767/cc2340r5-cc2340r5---smartrf-studion-8-target-not-seen/5415485 #5415485"]我们没有版本 B 电路板、但我认为我可能需要购买一个。 我能否弄清楚我是否从 TI store 购买了同一款板、我们将获得哪个版本?[/QUOT]

    是的、最新库存应具有合适的硬件、可用于我们的最新 SDK 和工具。

    谢谢!
    Toby