This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5-Q1:48MHz 和32.768kHz 的时钟规格

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5-Q1, CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1411427/cc2340r5-q1-clock-specification-of-48mhz-and-32-768khz

器件型号:CC2340R5-Q1
主题中讨论的其他器件: CC2340R5

工具与软件:

您好、TI 专家:

我即将开始评估用于 BLE 应用的 CC2340R5-Q1、并对时钟规格有一些疑问。 您能协助完成以下工作吗?

Q1:在数据表"SWRS292–2023年12月"的第49页、指出48MHz HFCLK 由内部48MHz HFOSC 驱动。 但是、在一个相关的 TI 案例中、Bun Kuch 提到内部 HFOSC 仅在 C26XX 等器件中可用。 如果 CC23XX 确实缺少内部 HFOSC、TI 是否会相应地更新 CC23XX 数据表?"

e2e.ti.com/.../cc2340r5-enabling-onchip-high-frequency-oscillator-48mhz-hfosc

Q2:如果 CC23XX 也缺少内部 LFOSC、是否需要外部32.768kHz 晶体?

Q3:对于以下特性、TI 是否有特定的晶体要求? 数据表中未列出这些详细信息。 如果有其他要求、请分享。

  1. 工作温度范围内的频率稳定性
  2. 频率容差(FL)
  3. 负载电容(CL)
  4. ESR
  5. 最大谐振电阻
  6. 启动时间
  7. 驱动电平
  8. 封装

非常感谢

Peter Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter Wu,

    Q1:48MHz HFOSC 是 器件的主时钟 、可由 ARM 处理器以及所有 传感器、计时器和 GPIO 功能使用。 但是、该器件的射频内核需要使用外部48MHz 晶体(HFXT)。 HFOSC 由内部 RC 振荡器驱动、并根据 HFXT 跟踪其精度。 该器件本质上需要同时使用内部 RC 振荡器 HFOSC 和外部晶体 HXFT。它无法仅使用 HFOSC 进行操作。 数据表正确、Bun 的说明正确。  

    Q2:对于32.768kHz 时钟、该器件配备了一个内部 RC 振荡器、无需外部晶体即可加以利用、但您需要分析一些性能权衡因素、以确定使用内部 RC 振荡器在您的应用中是否可以接受。 请查看 此处链接文档中的勘误表公告 CLK_01。  

    Q3:数据表提供了负载电容要求、预期启动时间和 ESR 要求。 至于频率容差、请参阅 此处链接的频率精度要求 BLE 规范。  您需要选择符合 BLE 规范的晶体。  晶体的封装没有封装要求或限制。 有关通过我们的器件测试的晶体选型和推荐晶体列表的信息、请参阅 此处链接的以下应用手册。  

    此致、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    非常感谢您的答复。 关于"应用手册:晶体振荡器和晶体选型"、请在下面帮助我们再找到两个问题、谢谢。

    Q1:在应用手册"3.2.1 24MHz 和48MHz 晶体"中、从 蓝牙内核规范(版本4.2)删除了晶体限制列表+/- 40ppm BLE 应用参考 但是、根据内核规格、时钟精度要求为 +/- 50ppm。 如果我要在 BLE 应用中使用 CC2340R5-Q1、我应该遵循哪个要求?  +/- 40ppm 或+/- 50ppm  

    TI  应用手册:

    蓝牙规范版本4.2 [Vol 6, Part B] pg

    问题2: 在应用手册"表6-4. kHz 晶体适用于 CC13xx、CC26xx 和 CC23xx"、某些晶体的 ESR 超过了数据表"7.18.3.3 32kHz 晶体振荡器(LFXT)"中定义的要求(应< 100k Ω)。 这些器件是否仍适用于 CC2340R5-Q1?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Peter Wu

    Q1:最好参考 BLE 规范5.3、因为这是 CC2340R5器件支持的规范的最新版本、如果查看第2642页的第3.3节、您会发现中心频率不应超过+/-150kHz 、包括数据包传输期间的初始频率偏移和漂移。 数据包传输期间的漂移不能超过50kHz、因此最大初始频率偏移不能超过+/-100KHz、这相当于射频中心频率偏差约40ppm。 供参考、BLE Spec 4.2具有相同的规格。

    问题2:不、您重点介绍的 ESR 大于100k Ω 的2个器件不应与 CC2340R5-Q1器件一起使用。  您必须始终遵循数据表的要求。

    此致、

    Andrew