This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:Uniflash 自动检测无法识别器件型号

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-XDS110ET, UNIFLASH, LP-EM-CC2340R5, CC2340R5, ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1408757/cc2340r5-device-part-number-not-recognized-by-uniflash-auto-detect

器件型号:CC2340R5
主题中讨论的其他部件:LP-XDS110ETUNIFLASH、、、 ENERGYTRACE

工具与软件:

我正在使用 LP-XDS110ET 对 LP-EM-CC2340R5进行编程、发现 Uniflash 自动检测无法正确识别器件型号。
该电路板被检测为 LPSPLIT-CC1352P 调试器:

如果从该自动检测会话启动、则在尝试刷新设备或读取设备信息时出现错误-2131:

我想这个问题是因为 Uniflash 未检测到正确的器件? 是 Uniflash 中的错误吗?

此致、

沭阳县

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、沭 阳、

    我希望你做得好。 您是否试用过 SmartRF Studio 8、因为它还会显示连接的器件。 是否有任何其他 TI 器件连接到您的计算机、如果有、请将其移除。

    是否多次提示您更新 XDS110?  

    在 UniFlash 中手动选择 CC2340R5和 XDS110并打开会话呢?  

    谢谢!
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    仅连接了一个板、并且 SmartRF Studio 和手动选择功能正常。 但 Uniflash 自动检测应该用于检测正确的器件、对吧? 您能否在自己这边试一下、看看是否看到相同的情况? 此问题是由客户报告的、我可以在我这边重现、我想所有电路板上都有。

    我使用的是 Uniflash 8.7.0、固件已更新到最新版本。

    BR、

    沭阳县

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钟淑阳、  

    使用 UniFlash、您是否已经尝试过手动方式? 在这里、我们首先将器件定义为 CC2340R5、然后自动选择 XDS110 USB 并启动 EnergyTrace?  

    谢谢!
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    我曾尝试手动选择 C2340、但下次仍然检测到是 CC1352。

    EnergyTrace 有什么含义? 我在这里讨论的是 Uniflash、它与 EnergyTrace 没有任何关系。

    您是否在您的身边发现了这个问题? 您能邀请 CCS 团队对此进行研究吗?

    BR、

    沭阳县

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价 userid="168885" url="~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1408757/cc2340r5-device-part-number-not-recognized-by-uniflash-auto-detect "]我正在使用 LP-XDS110ET 对 LP-EM-CC2340R5进行编程、结果发现 Uniflash 自动检测无法正确识别器件型号。
    电路板被检测为 LPSPLIT-CC1352P 调试器:[/QUOT]

    存在一个已知问题、即自动检测读取 LP-XDS110ET 的序列号(而不是实际的 CC2340R5)。 我建议手动指定连接和设备、而不是依赖自动检测。

    Xiong Dang 说:
    它是 Uniflash 中的错误吗?

    实际上、这不是 UniFlash 错误、而是自动检测和驱动程序以及 XDS110固件的问题。 您以前是否曾通过 CCS 连接到 Launchpad 并更新固件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:

    感谢您的答复。 是的、我已经通过同一 XDS110连接到 CCS 中的 LaunchPad、并使用 CCS12.7.0更新固件。

    XDS110在自动检测期间是否与目标器件通信? 是否有计划在将来修复自动检测?

    此致、

    沭阳县

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、沭阳、

    通过 CCS 刷写器件时、它将在上传固件之前检测正在使用的器件。

    谢谢!

    Alex F