This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:连接到 Android 10 (Galaxy A21)失败

Guru**** 2353800 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1406973/cc2340r5-connection-to-android-10-galaxy-a21-fails

器件型号:CC2340R5

工具与软件:

您好!

使用示例程序、我们正在检查通过蓝牙连接到 Android 10时的故障问题。
您知道失败的原因吗?
查看 HCI 监控日志、看起来连接突然与主机端断开。
此问题不是第一次发生、而是在初始配对后连接2到3次后发生。


使用的环境如下所示。
SDK:simplelink_lowpower_f3_sdk_7_40_00_64
示例程序:basic_ble_LP_EM_CC2340R5_freertos_ticlang
SYSCFG 已将绑定管理器设置更改为:

e2e.ti.com/.../4643.btsnoop_5F00_hci.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katsuya:

    感谢您评估 CC2340R5并将您的问题发布到 E2E 论坛!  TI 的所有 BLE E2E 论坛专家都将 在8月30日(星期五)休息、他们将按收到的顺序和优先级返回到应答论坛帖子。  在此之前、您可以进一步考虑以下一些资源、这些资源可以独立解决您的问题:

    如果您找到问题的解决方案、请回复此 E2E 帖子!  否则、 感谢您  提供的所有调试信息 、以便在 BLE E2E 专家返岗时为他们提供最佳的支持。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您联系我们! 您是否能够遵循之前发布的 SLA 链接(谢谢、Ryan!)?

    您是否能够再现8.10 SDK 发行版上的行为?

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan:

    我已经确认、即使在使用 SDK 8.10时也可以重现此问题。

    此致、

    Katsuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katsuya:

    感谢您的确认。 您是否能够在另一部具有不同 Android 版本的智能手机上重现此行为? 您是否有 iOS 设备的访问权限?

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan:

    我检查了 Android 12和 iPhone (iOS 17.5.1),但问题没有重现。

    此致。

    Katsuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katsuya:

    明白、在这个例子中、它很可能是 Android 10中的蓝牙驱动程序存在缺陷。 您能否发送您正在使用的 Android Build 版本? 我可以提交一个请求单、供研发部门查看、但与此同时、如果可能、我会建议更新到较新的 Android 版本。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan:

    我将向您发送内部版本号。

    此致、

    Katsuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katsuya:

    谢谢你。 我将向研发团队提交请求单、以便他们查看。 感谢您报告此行为!

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan:

    感谢您创建 TT!

    如果有任何进展、敬请告知。
    或者、如果您有 URL、请告诉我。

    此致、

    Katsuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katsuya:

    没问题! 如果您想跟踪 TT、则 TT 标签为 BLE_Loki-2357。 研发团队尚未研究此工单、因此可能需要一些时间才能回复。

    此致、

    1月