This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2651P3:cc2651P3是否可以支持三线共存(PTA)?

Guru**** 2794765 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2651P3, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1415644/cc2651p3-can-cc2651p3-support-coexistence-pta-with-3-wire

器件型号:CC2651P3
主题中讨论的其他器件: SysConfig

工具与软件:

尊敬的 Expert:

cc2651P3是否能够支持与3线共存(PTA)?

何时可以启用它? 我在 SysConfig 中找不到它。

BR、

Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    否、从我可以看到、CC2651不支持三线制 PTA 共存。

    对于支持三线制 PTA 共存的器件 、您可以在 syscfg 中看到使用了以下 rf_patch 文件:C:\ti\simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_40_00_77\source\ti\devices\cc13x2x7_cc26x7\rf_patches\rf_patch_cpe_IEEE_ 共存 .c.

    我检查了 CC26x1的 RF_PATCHS: C:\ti\simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_40_00_77\source\ti\devices\cc13x1_cc26x1\rf_patches
    不存在 rf_patch_cpe_IEEE-IEEE-COEX.c

    谢谢!
    Toby