This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:在 TI SimpleLink Connect 应用上进行扩展广播

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1411459/cc2340r5-extended-advertise-on-ti-simple-link-connect-app

器件型号:CC2340R5
主题中讨论的其他器件: SysConfig

工具与软件:

您好!

我们目前正在使用 CC2340R5开发基于 BLE 的应用、并需要 OAD 功能来进行固件更新。 我们最初假设可以将 TI 移动应用程序用于此目的、但我们遇到了一个问题、即扩展广播在 TI SimpleLink Connect 应用程序上不可见。 因此、我们无法在扩展广播模式下查看任何广播或执行固件更新。

但是、我们可以看到使用 Nordic 的 NRF Connect 应用程序的扩展广告、尽管固件更新仍然无法通过它进行。

您能否说明一下 TI SimpleLink Connect 应用程序是否支持扩展广告? 此外、我们应遵循哪些步骤以在扩展广播模式下成功更新固件?

此致、

Jay。


当前正在使用:

TI SimpleLink Connect 应用程序当前版本: 1.3.7
Nordic 的 NRF Connect 应用程序当前版本 : 4.28.1.

示例使用:basic_ble_oad_dual_image_lp_EM_CC2340R5_freertos_ticlang (针对扩展高级

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay:

    感谢您的咨询。

    您 也应该能够在 SimpleLink 连接上看到扩展广播。 我认为这取决于手机使用什么 PHY 来设置辅助 PHY。

    您可以通过 SysConfig -> BLE -> Advertisement Set - Advertisement Parameters:

    BR、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我已经使用了您提供的相同配置、但无法在简单链路连接上看到任何广播我可以在 nrf 连接上看到相同的广播及其显示位置 主 PHY LE 1M 和 s 辅助 PHY LE 1M  是否需要更改才能在 SimpleLink Connect 上查看?

    此致、
    Jay。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay:

    您在使用什么手机(Android/IOS)? 您可以尝试将 PHY 更改为2M 吗?

    BR、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Davin

    您使用的是哪款手机(Android/ios)? [报价]

    我正在使用手机三星 Android 手机, 这支持扩展 Adv ...

    您能否将 PHY 更改为2M?

    是的、我在辅助 PHY 上尝试使用 PHY 2M




    但在 TI 移动应用中仍然不可见  


    但同时我可以在 nrf 连接应用上看到。  在同一部手机上使用扩展类型(PHY 2M):

    它在 PHY 1M 上的工作和可见 也存在于 nrf 应用中、但在 TI 不可见、

    我还随附了项目 zip 以供您参考调试、
    e2e.ti.com/.../1220.WT_5F00_03.zip


    如果您在此找到任何解决方案、敬请告知?


    BR、

    Jay
     

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  

    有任何更新吗?



    BR、

    Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay:

    我可以在两个应用中看到2M PHY 扩展广播:使用 iphone 15 (IOS 17.2)的 SimpleLink 和 NRF

    您是否使用 SDK 版本8.10?

    这是我使用的配置:

    BR、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    我使用的配置与您几乎相同、

    您使用的是 SDK 版本8.10吗?

    我使用 sdk"simplelink_lowpower_f3_sdk_8_10_01_02"。

    因为我可以在 nrf 应用程序上看到,我不认为我的三星(Android)手机导致的问题!!!



    BR、

    Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay:

    我将尝试用 Android 手机,并返回到你。 应用程序/电话/操作系统之间可能存在一些我在这里不知道的相关性、因此很难判断。

    BR、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay:

    我已经一起使用 Android 和 iOS 设备进行了测试、结果如下:

    1. Android:在 SimpleLink 上看不到扩展广播、但在 NRF 上看不到 CAN。
    2. IOS:可以在两种应用上看到扩展高级。

    我会尝试使用较新的 Android 手机、并向 Simple Link 应用程序所有者咨询这一点。

    BR、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     


    [报价 userid="575772" url="~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1411459/cc2340r5-extended-advertise-on-ti-simple-link-connect-app/5418021 #5418021"]

    我已经一起使用 Android 和 iOS 设备进行了测试、结果如下:

    1. Android:在 SimpleLink 上看不到扩展广播、但在 NRF 上看不到 CAN。
    2. IOS:可以在两种应用上看到扩展高级。
    [报价]

    就 在我身边。  

    我将尝试使用更新的 Android 手机

    我正在使用新的 Android 手机进行测试。

    将向 Simple Link 应用程序所有者询问此问题

    谢谢、 如果尽快解决、它将会提供很多帮助。

    BR、

    Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay:

    我还不能在 Android 手机上看到扩展广告。 同时、您可以使用我们的内部工具( (\tools\ble5stack\btool)来扫描和执行 OAD? 您必须刷写 host_test_app.hex ( 将\examples\rtos\LP_EM_CC2340R5\ble5stack\hexfiles)集成到另一个板中、以充当中央器件、然后扫描外围器件。

    BR、

    David。