This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5-Q1:上电/断电序列和电源完整性的要求

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1415233/cc2340r5-q1-requirement-of-power-on-off-sequence-and-power-integrity

器件型号:CC2340R5-Q1

工具与软件:

您好、TI 专家:

请在下面帮助找到我的问题,谢谢。

上电/断电序列器件:

由于数据表未指定上电/断电序列要求、我们想要确认以下几点。

Q1:TI 是否有 如下所示的 CC2340R5-Q1复位和 SPI/I2C/UART 传输之间的时序标准?

问题2: TI 是否有    如下图所示的 CC2340R5-Q1复位和 VDDS 电源轨之间的时序标准?  例如、在 VDDS 电压达到特定电平之前不应将 RESET 信号拉至高电平?"

电源完整性 器件:

Q3: 数据表仅规定了 VDDS 的压摆率要求。 TI 对电压纹波有任何标准吗? TI 是否进行了有多大的电压纹波将影响 CC2340R5-Q1的射频性能的实验?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.软件不会让您在整个系统通电后才能运行,因此没有计时标准

    2.如果 VDDS 未处于正确的电平、即使 RESET 引脚设置为高电平、器件也不会启动。 我们将检查是否存在任何限制。 但您有何顾虑? 您的应用硬件是什么样的?

    3.没有当电压出现纹波时,我们还没有表征设备的射频性能? 您的应用是什么? 电源轨上为什么会出现纹波?