This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R:CC2642R5

Guru**** 2619275 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1415271/cc2642r-cc2642r5

器件型号:CC2642R

工具与软件:

你好
在7S 周期内通过消息2642复位出现问题、并且在复位过程中没有广播
我们已测试了正常振动下的2642晶体振荡器、MCU 给出的2642复位引脚也处于正常高电平状态
测试2642电源和直流/直流电源与正常器件相同。 是否有其他方法可以找到问题的根本原因? 或者是什么导致2642自我复位7S?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不修改 BLE 示例是否会发生这种情况?
    您能否检查 SMA 上是否有射频信号?
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这发生在修改后的蓝牙示例。中

    蓝牙射频输出中无射频信号。

    为什么2642芯片会在7S 周期内自行复位? 复位期间没有正常广播?