This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:安装无信号后的 CC2640R2FYFVR

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1412943/cc2640r2f-cc2640r2fyfvr-after-mounting-no-signal

器件型号:CC2640R2F

工具与软件:

我的客户 在安装无信号后有1个 CC2640R2FYFVR、请检查我们是否可以应用 FA? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您联系我们。

    您能否提供有关该问题的更多详细信息、以便我们的专家进行调查? 除其他外、您能回答这些问题吗?

    -您能不能粗略估计工作单位与非工作单位的数量?

    -您能介绍一下如何测试电路板来评估是否存在信号吗?  

    -您能描述您在设备上运行的其他测试吗?

    此外、您能否具体说明"我们可以申请 FA 吗?"的含义? 恐怕我不熟悉这个术语。

    感谢您的帮助、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    -您能不能粗略估计工作单位与非工作单位的数量?
    productio 293000件、仅1件故障

    您能介绍一下如何测试电路板来评估是否存在信号吗?

    VDDS 1.8V 高于、XTAL 无变化、nReset NORMAL、IC X 射线无问题。

     

    您能否描述您在设备上运行的其他测试?

    测试站失败、手机应用程序找不到标志。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您提供这些详细信息。  

    我已经加入了我们的硬件专家。  

    为了加快调查、您能否提供 IC 上的标记? 这将帮助我们找到批号。

    谢谢。此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jayce:

    我们不会在此平台上启动故障分析流程。 请联系您所在地区的当地 TI FQE (现场质量工程师)、以便他们申请正确信息并开始此流程。  

    此致、

    Rafael