This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:估算功率电流曲线的工具

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-XDS110ET, ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1415979/cc2340r5-tool-to-estimate-power-current-profile

器件型号:CC2340R5
主题中讨论的其他器件:LP-XDS110ETENERGYTRACE

工具与软件:

您好!

我正在寻找一种工具来为我的应用估算功率电流曲线。

对于 Nordic,我使用了这个:

https://devzone.nordicsemi.com/power/w/opp/2/online-power-profiler-for-bluetooth-le

对于 TI、您是否有简单的工具?

谢谢。

Thierry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Thierry、

    感谢您的咨询。

    您可以看看功耗估算器工具: https://www.ti.com/tool/BT-POWER-CALC

    希望这对您有所帮助。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我下载了功耗估算器工具:

    一个适用于 CC23XX、其中一个仅计算电流的平均值、不显示电流配置文件。

    Bluetooth_Power_Calculator_v4.0.2.xlsx 允许计算当前配置文件、但不会针对 CC23XX 系列进行更新。

    您能给我发送此工具的更新吗?

    谢谢。

    Thierry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Thierry、

    对于 cc23xx、我们只有平均功耗。 对于给您带来的不便、我们深表歉意。

    如果您有带 LP-XDS110ET 调试器的 TI Launchpad、则可以利用 EnergyTrace、请查看 该用户指南。

    BR、

    David。