Thread 中讨论的其他器件:CC2640
工具与软件:
你(们)好
我们正在将我们的产品从 CC2640迁移到 CC2640R2。 我们仍在使用 blestack (不是 ble5stack)。 使用的 SDK 为 simplelink_cc2640r2_sdk_5_30_00_03。 BLE 芯片应用基于 host_test_app、我们的旧版 CC2640应用程序传输了一些自定义代码。 对于开发测试、我们使用 Nordic 的 NRF Connect 手机应用程序。
旧 CC2640成功与 Android 和 IO 上的手机应用配对、我们能够发现 GATT 特性、读取和写入值。 当移动到一个新的芯片,它只能正常工作在 iPhone 和旧的 Android 手机(非常旧的三星 Galaxy S4 ). 使用现代手机时、配对失败、 返回错误34 (0x22) GATT CONN LMP 超时。 在器件控制台上、我们可以看到其不久便开始连接和断开连接。 下面是手机应用程序的 Wireshark 监听日志和屏幕截图。 有什么想法吗?
为了比较这里是一些日志从旧的 Android 手机,我想应该是预期的行为.
此致
Maciej