This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:更新 BLE5-Stack 和 BLE-Stack

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BLE-STACK, CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1415211/cc2640r2f-update-ble5-stack-and-ble-stack

器件型号:CC2640R2F
Thread 中讨论的其他器件:BLE-STACKCC2340R5

工具与软件:

您好!

我在下面的链接中找到了 BLE5-Stack 和 BLE-Stack 的详细信息

https://software-dl.ti.com/simplelink/esd/simplelink_cc2640r2_sdk/3.30.00.20/exports/changelog.html#fixed-issues

当前 I use 项目简单串行插座(版权所有(c) 2020、德州仪器(TI)公司)

SDK 3.30.00.20  

这是 SDK 3.30.00.20关于 BLE5-Stack 和 BLE-Stack 的详细信息功能、或者我知道不正确吗?

我是否应该将 BLE5-Stack 和 BLE-Stack 更新到我的项目中?

此致、

Vasu Khwanyuen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如何使用 BLE5-Stack 或 BLE-Stack 取决于您的应用需求。 如果需要 BLE5功能、则应使用 BLE5-Stack。 如果不是、我强烈建议继续使用 BLE-Stack。 由于 CC2640R2上 ble5-stack 的大小、CC2640R2上的 BLE5-Stack 具有较少的可用闪存/堆。 如果 BLE5功能真的很有必要、那么我强烈建议评估 CC2340R5器件、该器件本身能够支持 BLE5-Stack、同时向用户提供更多的 RAM 和闪存。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BLE5-Stack 和 BLE-Stack 版本是否遵循 SDK 版本?

    此致、

    Vasu Khwanyuen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vasu:

    每个 CC2640R2 SDK 都有 BLE 堆 栈(BLE 4)和 BLE5堆栈(BLE 5)。 每个版本的 SDK 都对这两个堆栈进行了改进和错误修复。 如果该项目使用 BLE4进行部署、则 CC2640R2是不错的选择。 如果这是新开发且需要 BLE5、那么我建议考察 CC2340R5、因为它将为您的用户应用提供更多 RAM 和闪存。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jan、

    我已经理解了。

    此致、

    Vasu Khwanyuen