This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:是否有 ECDSA API 或验证 X.509证书的方法?

Guru**** 2620655 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1416793/cc2340r5-any-ecdsa-apis-or-ways-to-verify-x-509-certificates

器件型号:CC2340R5

工具与软件:

尊敬的 TI:
我目前正在使用 SDKsimplelink_lowpower_f3_sdk_8_10_01_02。 我有一个与网络安全相关的要求、即使用蓝牙数据包发送 X.509证书并验证该证书。 "使用蓝牙数据包传输 X.509证书"的部分目前不是问题。 我注意到 TI 提供的 ECDSA API 能够验证消息、但其似乎只能验证消息。 因此、我想问一下 CC2340上是否有任何可用的 API 或其他方法来验证 X.509证书?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Aki Tseng、

    BLE 可以传输任意数据。 无论数据包含什么内容都没关系。 一般而言、是的、BLE 可以传输用户数据、其中可能包括 X.509证书

    谢谢!
    Alex F