工具与软件:
您好、TI:
我在使用 cc2340r5的 rfPacketTX 例程时遇到了一些问题。下面是我修改的代码
这是我的器件:
这是我测量到的:μ A 电流
如最后一个图所示、4分钟的平均电流现在为33.98uA
现在我有两个问题:
1:在切换通道时是否需要关闭 RF 然后将其打开,即调用 RCL_CLOSE (),然后调用 RCL_OPEN ()? 这样可能会消耗更多的时间、从而增加功耗。
如电流波形所示、我:的。电压为3.3V。用于连续发送3个通道的总能量为3.3V * 3.4 mA * 3.23ms = 36.2406 μ s、但仅在发送时计算能量消耗、如倒数第二个、第三个和第四个图形所示:能量消耗为
3.3V* 4.6mA * 0.4667ms = 7.08
3.3V* 4.6mA * 0.4833ms = 7.3
3.3V* 4.7mA * 0.4667ms = 7.2
共计21.58.
因此、有效能量共享为21.58/36.2406 = 0.595 = 59.5%。
是否可以有办法提高此百分比?
谢谢!!
此致、
一