This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R2:我需要将射频引擎置于连续 Tx Rx 模式、i'm (使用 data_stream 示例)

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1416990/cc2340r2-i-need-to-put-rf-engine-in-continuous-tx-rx-mode-i-m-using-data_stream-example

器件型号:CC2340R2

工具与软件:

您好!

我将 CC2340R2与数据流示例配合使用、我需要实现连续 Tx-CC2340R2 Rx 以使电流混乱。 我已使用 HOS_APP 将 RF 引擎置于连续传输或接收模式。

但我想在应用中实现该功能。 我需要禁用或启用哪些特定配置。 我希望当该模块在 UART 上获得特定命令时、它进入连续 Tx Rx。

请指明是否有任何可用于此方法或任何方法的文档。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aman、

    感谢您的咨询。

    如果调用 GapScan_enable 时长为0、则扫描将不会结束、直到调用 GapScan_disable ()。 在 basic_ble/data_stream (SDK 示例)中,持续时间包含在 Util_Scan 您传递到 BLEAppUtil_scanStart()函数的 BLE387B_367_t *scanStartInfo 结构中。

    BR、

    David。