This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:CC2340R5版本问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1408576/cc2340r5-cc2340r5-version-issue

器件型号:CC2340R5
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

工具与软件:

与 TI 仿真器的通信将中断线路、有时无法读取 RAM 和其他错误、无法继续发送 TX 和接收 RX。

CC2340R52EORKPR 数据代码为2338和2343。 因此、客户想要确认是否 存在版本问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Herbert Wang:

    我首先想问一下您遇到问题的特定示例/代码是什么。 它使用的是哪个 SDK 版本?  

    谢谢!
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是  SDK 版本  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Herbert、您好!

    SDK 版本应与以下大致相同:

    您可以向我指出您提到的"TI 模拟器"(至少是我初次使用的)吗?  

    我们是否有权访问该程序的调试断点?  

    谢谢!
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 仿真器是  调试器。 客户怀疑 其产品是 CC2340R5的旧硬件版本、因为 CC2350R5  已 修改 、所以您可以帮助确认    自 日期代码 2343以来 CC2350R5的硬件是否已修改

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Herbert、您好!

    我不太熟悉您提到的这个"数据代码2343"、但是我们可以尝试做的是查看是否使用 UniFlash 或 SmartRF Studio 8正确检测到该器件。  

    我可能会想到的一个问题是器件的"修订"(旧版本器件可能无法按预期运行)。

    谢谢!
    Alex F