This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:为什么 Timer2不带 compare0引脚?

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1416835/cc2340r5-why-timer2-without-compare0-pin

器件型号:CC2340R5

工具与软件:

尊敬的团队:

我的客户询问为什么没有与 T2C0相关的引脚?

在哪里可以找到相关说明?

谢谢。

BR  

Connor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 syscfg 中、可以配置 timer2的通道0。 我不确定我是否正确理解了 LGPTimer。 请提供一些意见。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Connor Li、

    我希望你做得好。 我在末端尝试了重复这个问题、确实发现了同样的问题、您需要定义 UART 驱动程序以使用 Ch0 (DIO22)以外的某个引脚。 如果您想了解有关如何使用 LGPTimer 的更多信息、请点击"example"链接、此链接会显示一个详细介绍如何设置/使用 LGPTimer 的页面。  

    谢谢!
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ***:

    感谢您的支持。

    但是我的 客户仍然询问为什么数据表文件中没有 T2C0相关引脚? 可能只是一个错误或其他某个地方有描述?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Connor、

    我联系了硬件团队、他们确认数据表中关于此主题的拼写错误。  

    DIO22_A9应该具有 T2C0、但它改为列为 T2C0N。

    这将在下一个版本中纠正、感谢您提出此问题!  

    谢谢!
    Alex F