This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:查询 CC2340R5 BLE 器件在连接模式下的数据交换。

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5, CC2340R5-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1417117/cc2340r5-inquiry-about-data-exchange-in-connected-mode-for-cc2340r5-ble-devices

器件型号:CC2340R5

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们有两个 CC2340R5 Launchpad 板、其中一个用作中央设备、另一个用作外设。 我使用了基本 BLE SDK、未进行任何更改、仅将一个器件配置为外设、而将另一个器件配置为中央器件。 我的问题是:在连接模式下、BLE 器件是否会持续交换信息来保持连接? 如果是、则交换了多少字节、是否有办法查明?

电路板:-LP-EM-CC2340R5

SDK:simplelink_lowpower_f3_sdk_7_40_00_64

非常感谢您的帮助。

谢谢、此致

Ratan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ratan:

    感谢您的咨询。 我想问一下、这是不是与汽车相关的应用? 您是否使用 CC2340r5-Q1器件版本?

    在连接期间、设备将以数据包的形式发送数据。 如果在连接事件期间没有要发送的数据、则会发送"空"数据包。 通常情况下、数据包交换用作握手机制来维持连接。 您可以使用蓝牙监听器来查看通过无线交换的信息/数据包、并检查将取决于蓝牙配置和您的应用的字节数。

    BR、

    David。