请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2340R5 工具与软件:
尊敬的 TI:
我使用的是 SDKsimplelink_lowpower_f3_sdk_8_10_01_02\examples\rtos\LP_EM_CC2340R5\ble5stack\basic_ble。 在 BLE 安全连接配对过程中、我想使用"OOB 配对"。 因此、我有几个问题要问:
- 在标准配对请求和配对响应数据包中、有一个 OOB 数据标志字段。 在"basic_ble"示例代码中、我可以在哪里将 OOB 数据标志修改为1?
- 根据蓝牙 SIG 规范、要计算"确认值"、必须使用 F4函数。 您提供的库是否具有用于此计算的任何相关 API?

3. 启动配对请求后、它进入 Pairing_pairStateHandler 中的功能 app_pairing.c, as the image below, but I can't find the code which is use to send the SMP packets during the pairing procedure。 那么、我想知道、在配对过程中、代码中会调用哪些 API 或函数来发送 SMP 数据包?

谢谢!
Aki