This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2651R3:蓝牙论坛

Guru**** 2620655 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2651R3, CC2651P3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1415840/cc2651r3-bluetooth-forum

器件型号:CC2651R3
主题中讨论的其他器件: CC2651P3

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我希望这封邮件能让您满意。 目前我们在复位和调试模式后遇到一个问题、即我们的器件从出厂映像(而不是从应用映像)引导

器件详细信息:

    • 微控制器:CC2651R3

      SDK:simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_41_00_17

      CCS 版本 CCS12.7

    •  在从 CCS IDE 器件上传代码时、BLE   在调试模式下广播、但在关闭调试模式后、器件不会按照我们的要求进行广播和工作。
    • 在 CCS IDE 器件中执行电路板复位后、完成电路板复位后、从出厂映像(而不是我们的应用映像)引导。

您能否就我们应该采取的任何其他步骤或可能需要调整的配置提供指导? 您的专业知识将非常宝贵、可以帮助我们解决此问题。

感谢您的支持。

此致、

Aarohi Shirbavikar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aarohi 

    我看到您在 BLE 示例中报告了此行为。

    在使用非 BLE 示例时、您是否会看到同样的不希望看到的行为?

    谢谢!
    Toby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队:

    感谢您的答复。

    我已经尝试了 NVS 驱动程序示例、在使用非 BLE 示例时、我没有观察到同样的不良行为。

    如果您对故障排除或进一步的测试有任何建议、我很乐意尝试这些建议。

    感谢您的支持。

    此致、

    Aarohi Shirbavikar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否尝试过遵循该指南?

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AX8fD.bKB7yAgQmXFl2j4A__com.ti.SIMPLELINK_ACADEMY_CC13XX_CC26XX_SDK__AfkT0vQ__LATEST

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主题:需要的帮助:从出厂映像启动器件

    尊敬的 TI 团队

    我希望这封邮件能让您满意。

    • 微控制器: CC2651R3
    • SDK: simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_41_00_17
    • CCS 版本: CCS12.7.
    • 基本代码: Project Zero

    我已经尝试使用 CC2651P3示例代码 Project   Zero 来实现它、并迁移到 CC2651R3基本代码 Project Zero 、按照该指南中提到的所有步骤进行操作。

      在上传应用代码(项目0)之前、我们也在为此项目使用 BIM 文件。 当器件正常工作并且 BLE 在调试模式下进行广播时、它在退出调试模式后无法这样做。 此外、在 CCS IDE 中执行电路板复位后、器件恢复为从出厂映像引导。

    感谢您的支持。

    此致、

    Aarohi Shirbavikar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此帖子可能会有所帮助: https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/465205/cc2640-works-only-in-debug-mode-and-not-stand-alone

    与此同时、我会与 BLE 专家取得联系。