This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:SPI 操作与 BLE 堆栈发生冲突

Guru**** 2620655 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1419208/cc2640r2f-spi-operations-conflict-with-ble-stack

器件型号:CC2640R2F

工具与软件:

尊敬的 Fam:

我在设计中使用了两个 SPI 接口。 一种是获取数据、另一种是存储和检索数据。 我的设计需要通过 BLE 传输实时数据。 因此两个 SPI 接口应始终可以正常工作。  

我偶尔遇到固件挂起、并且我的应用程序无法再次恢复。 因此、我需要对器件进行下电上电。  

是否存在使用两个 SPI (SSI0和 SSI1)接口持续与 BLE 堆栈操作发生冲突的可能性、这会导致固件挂起?  

在这种情况下、如何正确处理这种情况?  

提前感谢。

好的

Lakshmi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Lakshmi:  

    感谢您联系我们。  

    对我来说、您可能遇到以下两个问题之一(可能都有):

    • 您耗尽可用 RAM、导致软件崩溃
    • 在 SPI 中断期间、过长的操作会改变时序  

    为了进一步调试和识别问题、我建议将调试器连接到已崩溃的器件(请参阅 此处)。 然后、你可以使用 ROV 来检查堆和堆栈的状态(请见 这里)。 最后但同样重要的是、了解 程序崩溃位置有助于恢复(例如触发复位)或获得更多调试见解。

    我希望这将有所帮助、让我们知道我们是否可以进一步提供帮助、

    此致、