This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P7:CC2642R

Guru**** 2862810 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1415688/cc2652p7-cc2642r

器件型号:CC2642R
主题中讨论的其他器件:CC2652R7

工具与软件:

当我们使用 QDID:156080实现 RFPHY 功能为1M 和2M 的 LE CORE 完整设计时、我们会得到以下提到的一致性故障。   如果我们尝试禁用 LL 和 GATT 中的相应 PICS、这些层将被解锁、相应的测试用例将包括在测试计划中。 这要求根据最新的 TCRL 提供证据。
 
 
 
是否可以获得针对 QDID (156080)禁用编码 PHY 和 CTE 功能的子集 ID 或测试证据?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您联系我们。  

    请问您是否考虑改用 QDID 225762? 此 QDID 应该可以帮助减少对 RFPHY 层的测试量。  

    另外、您能帮助我理解下面的评论吗?  

    [quote userid="500605" url="~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1415688/cc2652p7-cc2652p7如果我们尝试禁用 LL 和 GATT 中的相应图片、这些层将被解锁、相应的测试用例将包含在测试计划中。 这要求根据最新的 TCRL 提供证据。

    一般而言、引入新的 TCRL 不应影响现有的 QDID / DN -除非采用了强制性勘误表、但目前并非如此。  如需参考、请查看 https://qualification.support.bluetooth.com/hc/en-us/articles/28012390144397-Waiving-Consistency-Check-Inconsistencies-for-Inter-Layer-Dependencies-in-Unmodified-Locked-Layers 

    我希望这将有所帮助、

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们不能使用 QDID 225762、因为蓝牙设计不支持编码 PHY。 我们还可能发现、QDID 225762的图片中启用了 CTE 相关功能。

    使用 QDID 156080时、由于强制勘误、因此不会生成测试用例。 测试用例是生成的、因为我们必须删除 RFPHY 功能、并且由于 RFPHY 层不支持 AoA/AOD、因此必须在 LL 级别禁用相应的 PICS。

     

    请求您提供有关如何处理此情况的指导。

    此致、

    Shammi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shammi:  

    请让我联系 BQC 来解决这个问题。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clement、

    您能否更新此查询。

    此致、

    Shammi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shammi:  

    感谢您的耐心。  

    我已收到 BQC 的回复。
    以下是要点:

    • 她建议使用 QDID 225762、 https://qualification.bluetooth.com/ListingDetails/197238 作为参考(而不是 QDID 156080)。
    • 由于 无法从芯片中移除对编码 PHY 和 CTE 的支持、因此 ICS 应保持原样。  
    • 如果您使用 QDID 225762、那么在创建工程后、 当询问"您接下来要做什么"时、应点击"在没有修改的情况下使用此设计"。  这将允许您绕过所有 ICS 选择/一致性检查步骤、直接进入"支付资格费用"。 也不需要进行测试。

    如果您需要更多详细信息、请告诉我。  

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clement、

    产品所有者不支持编码 Phy 和 CTE、同样需要被移除、因为 该设计不支持这一点。

    此致、

    shammi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shammi:

    请让我与您分享有关您评论"产品所有者不支持编码 phy 和 CTE "的更多详细信息吗? 这似乎是我们的失准可能来自这一点,因此我的要求。

    我从 BQC 上得到的注释是、芯片组(CC2652R7)能够支持这两个特性(编码 PHY 和 CTE)。 因此、ICS 可以保持原样。
    但再次,我可能错过了一些基本的限制,你的应用程序和你的 意见,为什么你必须排除这些功能将有助于我的理解。  

    感谢您的理解、  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clement、

    根据产品所有者的意见、他们不会在其最终应用中使用编码 PHY 和 CTE。

    是否有任何选项可以在 TI 级别完成子设置、因为只有 QDID 所有者可以执行子设置。

    此致、

    Shammi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Shammi:  

    即使最终产品不使用 编码的 PHY 和 CTE、也 应参考 QDID 225762。 请告诉我、其他技术要素是否有理由提出这一请求。

    到目前为止、我认为没有任何理由证明获取此 QDID 子集以解决您的问题。 我们的 BQC 也证实了相同的情况。  

    感谢您的理解、

    此致、