This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R:TX、RX 和广播功耗问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2642R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1417486/cc2642r-tx-rx-and-advertisement-power-consumption-questions

器件型号:CC2642R

工具与软件:

专家、您好!

我收到了客户的以下问题。

您能回答这些问题吗?

---

我想问几个有关 CC2642R 的问题。


1.在数据表8.14.2 RX 电流8.14.3关于 TX 电流图形中,垂直轴上的电流指示什么电流?

是否整个电流的电流消耗包括微控制器?

当使用 TX 和 RX 时、是否可以分辨增加的 电流、而不是整个微控制器的电流消耗?


2. 请告诉我们广播 BLE 通信时的电流消耗。 (是否与 TX 电流相同?)

另外、是否可以更改广播通信的时间? 您会发现它是否由 IC 或 BLE 定义确定?

我们希望知道广播时间的时间(即使是典型值 值为 OK)。


3.请告诉我们上述60°C 环境中的电流消耗( TX、RX、Advertise)。

---

此致、

A. Fujinaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Akihiko、

    1. 即总电流。 您可以看到工作模式 RX:6.9 mA 在正常条件下(大约25°C)。 您还在工作模式期间具有 MCU 电流:3.4 mA  
    2. 是的、它应该与您在数据表中看到的 TX 功率相同、这基于您当然设置的 TX 功率(dBm)。 您可以在广播参数中更改此设置、默认情况下、它通常设置为100ms。
    3. 您可以分别查看第29页和30页所示的图形、其中可以看到取决于温度变化的电流消耗。 RX - 7.1 mA、TX - 7.5 mA

    BR、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    1.所以, RX RF 电流(不包括 CPU 电流) 是6.9-3.4 = 3.5mA 在25°C ?

    此致、

    A. Fujinaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Akihiko、

    考虑到内核处于活动状态、这也是我会理解的。

    BR、

    David。