请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2642R 工具与软件:
专家、您好!
我收到了客户的以下问题。
您能回答这些问题吗?
---
我想问几个有关 CC2642R 的问题。
1.在数据表8.14.2 RX 电流8.14.3关于 TX 电流图形中,垂直轴上的电流指示什么电流?
是否整个电流的电流消耗包括微控制器?
当使用 TX 和 RX 时、是否可以分辨增加的 电流、而不是整个微控制器的电流消耗?
2. 请告诉我们广播 BLE 通信时的电流消耗。 (是否与 TX 电流相同?)
另外、是否可以更改广播通信的时间? 您会发现它是否由 IC 或 BLE 定义确定?
我们希望知道广播时间的时间(即使是典型值 值为 OK)。
3.请告诉我们上述60°C 环境中的电流消耗( TX、RX、Advertise)。
---
此致、
A. Fujinaka