This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:指定配对模式

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1420059/cc2340r5-specifying-pairing-mode

器件型号:CC2340R5

工具与软件:

我不确定如何设置配对模式。

原因是不清楚根据您将设备设置为启动配对请求还是等待配对请求、该设备的行为将如何变化。

在我到目前为止的实验中、通过设置配对模式来启动配对请求、我已经能够进行连接、因此我一直使用此设置进行评估。

最近我注意到它无法连接到我的 Android 设备。
查看 BLE 数据包时、我注意到在加密过程中尝试发送 GATT 特征声明时出现"加密不足"错误。

我认为将其设置为"等待配对请求"可能会更好、但我甚至在阅读手册后也不理解、因此我会感谢一些支持。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您联系我们。

    两个元素之间似乎存在混淆:

    1. 启动配对请求等待配对请求 定义 CC2340Rx 器件是否将在连接建立后发送配对请求、或者是否将等待中央器件执行相同操作。 更改此参数不应阻止 出现"加密不足"
    2. 根据蓝牙规范、 根据设备的功能、存在多种类型的配对- 请参阅此处。此处、听起来 Android 设备抱怨没有正确的加密级别。  

    我希望这将有所帮助、

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了。
    因此、配对模式不是原因。

    我使用"仅支持配对"。
    ・我们仍然不知道导致"加密不足"错误的原因。
    ・发生此错误后、连接有时会失败。 是否可能无法与配对的主机进行加密?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    "加密不足"错误可能是由"仅工作配对"引起的。 请尝试使用 密钥输入 或 数字比较来查看是否有用。

    有关更多详情、请访问: software-dl.ti.com/.../gapbondmngr-cc23xx.html

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!


    >"加密不足"错误可能是由"仅工作配对"引起的。 请尝试使用密钥输入或数字比较来查看是否有用。

    让我们尝试密钥输入和数字比较。

    >更多详细信息可在此处找到: software-dl.ti.com/.../gapbondmngr-cc23xx.html
    我对我的知识不足表示歉意、但即使阅读了链接的内容、我仍然无法完全理解加密不足的机制。
    JustWorks 中的加密有什么不同?

    谢谢你。