This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:具有 SBL 的 IAR 10.40

Guru**** 2835675 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1420626/cc2541-iar-10-40-with-sbl

器件型号:CC2541

工具与软件:

跟进此主题: CC2540:引导加载程序 cc254x_f256_sbl.xcl 无法与 IAR 10.40进行编译-蓝牙论坛- BluetoothRegistered︎ 支持- TI E2E 支持论坛。

TI 是否有解决该问题的计划? 我的公司希望迁移到 IAR 10.40、这一问题阻碍了我们的进展。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    目前、我不知道有计划使用其他版本的 IAR 来测试 CC2541错误标识。  

    我们建议使用 IAR 10.30.1、如发行说明中所述。  

    我理解这不是您所期望的答案。 另外、请帮助我了解您的请求原因、以便我能够尝试影响采用不同的方向。  

    此致、