This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5-Q1:更改 Basic_BLE 工程的工程名称后、在 SysConfig 中所做的更改不会反映在代码中。

Guru**** 2619425 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1420395/cc2340r5-q1-after-changing-project-name-of-basic_ble-project-the-changes-done-in-sysconfig-are-not-reflected-in-code

器件型号:CC2340R5-Q1
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

我正在使用 Basic BLE project、已经在代码中进行了一些更改、并将 SPI 通信添加到。 现在我想更改这个项目的名称。 但更改工程名称后、我在 SysConfig 中所做的任何更改都不会反映在工程中。 下面是更改项目名称所遵循的流程:

1.在项目窗口中选择项目->右键单击->重命名。

2.在项目窗口中选择项目->右键单击->刷新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ankit:

    您使用的 SDK 版本是什么?

    为了确保我正确理解这一点、您已经重命名了工程、现在当您在 SysConfig 中进行更改时、这些更改没有得到反映?

    在重命名项目时、您是否还点击了"更新所有引用"?

    此致!

    Nima Behmanesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nima 您好!

    我使用 simplelink_lowpower_f3_sdk_8_10_01_02、我未点击"更新所有引用"。

    感谢您的帮助