This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC2652RB:如何指示射频控制器传输特定的 BLE 数据?

Guru**** 2390735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1420071/lp-cc2652rb-how-to-instruct-the-rf-controller-to-transmit-particular-ble-data

器件型号:LP-CC2652RB

工具与软件:

大家好、我尝试通过直接指示控制器来在特定通道传输 BLE 数据。 我看到技术手册提到有接收操作`CMD_BLE_GENERIC_RX or CMD_BLE5_GENERIC_RX`的通用命令。 但是、对于传输操作是否有类似的东西? 或者 μ`CMD_PROP_TX or CMD_BLE5_TX_TEST`是否能够满足这一要求? 如果是、如何使用它?

PS:使用此控制器的新功能、请告诉我是否有其他方法可以实现此功能?
此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您联系我们。  

    如果您了解如何生产符合蓝牙标准的设计、我强烈建议您利用适用于该器件的 ble5stack。 ble5stack 符合蓝牙标准、部署在数十亿个具有丰富功能的系统上。 开始使用 ble5stack 的好方法是遵循 SimpleLink Academy 培训 、从 SDK 中提供的 simple_peripheral 示例开始。  

    相反、如果您希望在不符合蓝牙标准的情况下生产非常轻量级的系统、则应该了解如何利用 propRF 示例。   前面提到的 SimpleLink Academy 培训也适用于该选项、示例可在 SDK 中找到。  

    最后但同样重要的是、如果您还没有找到 TI 开发人员专区 、我强烈建议您键入  https://dev.ti.com/ 相应文档的相应部分。 在这里、您可以找到 TI 器件所需的所有配套资料、培训材料和软件。  

    我希望这将有所帮助、

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您提供的信息。
    我回答了所有您提到的问题、据我了解、我无法使控制器在不与另一个设备建立连接的情况下在数据通道中传输(符合 BLE 标准)某些内容。

    当使用 PropRF 模块(例如: CMD_PROP_TX) 传输与 BLE 器件 在 传输时将使用相同参数的内容时、我怀疑 BLE 器件是否会将其视为合法数据包?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    可通过蓝牙广播进行单向无连接通信。 这将被识别为合法的蓝牙数据包。  

    但是、使用 propRF 模块、您将无法生成合法的蓝牙数据包。  

    我希望这将有所帮助、

    此致、