This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5-Q1:使用 CC2340R5-Q1&quot 所需的外部元件;

Guru**** 2620655 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1421173/cc2340r5-q1-external-components-required-to-use-the-cc2340r5-q1

器件型号:CC2340R5-Q1

工具与软件:

我正在考虑在监控器件中使用"CC2340R5-Q1"进行 BLE 通信。

是否需要以下外部元件才能使用"CC2340R5-Q1"?

- 48MHz 晶体振荡器

- 32.768kHz 晶体振荡器

- RF 组件(电感器、电容器、天线)

-直流/直流稳压器组件(电感器、去耦电容器)

如果有任何非必需或缺失的部件、请告知我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shima

    需要48MHz 晶体和射频组件以及天线。 32.768kHz 外部晶体是可选的、但如果不使用、在睡眠模式下、内部 RC 振荡器的精度变化可能会超过+/-500ppm。 请参阅 此处链接的勘误表中的咨询性 CLK_01。 仅当使用内部直流/直流转换器时才需要直流/直流稳压器元件。 如果不打算使用 DCDC、则可以移除这些元件、但请注意器件的功耗将会增加。 请参阅器件 数据表的表7.9 、了解电流消耗的差异。   

    此致、

    Andrew