This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5-Q1:CC2340R5-Q1是否支持 ICCE、CCC2.0、ICCOA 协议?

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1419356/cc2340r5-q1-could-cc2340r5-q1-support-icce-ccc2-0-iccoa-protocol

器件型号:CC2340R5-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI:

客户正在评估 CC2340R5-Q1。 他们询问 CC2340R5-Q1是否可以支持 ICCE、 CCC2.0、ICCOA 协议?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的器件能够使用 SDK 中的 L2CAP 工程支持 CCC2.0。

    我将获得更多与此相关的信息并与您联系。

    此致!

    Nima Behmanesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经联系了我的团队中应该有这些信息的成员、并将在本星期五之前回复给您。

    此致!

    Nima Behmanesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nima:  

    谢谢你。 请提供相关信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、您好!

    我将在本周五提供相关信息。 团队中的一些成员外出度假。

    很抱歉耽误你的时间。

    此致!

    Nima Behmanesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、您好!

    BLE SDK 支持实施协议所需的组件、但是我们并不自己实现协议。

    应用开发人员负责实施这些协议。 这适用于所有三种协议。

    此致!

    Nima Behmanesh