This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R2:CC2340R2

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1415199/cc2340r2-cc2340r2

器件型号:CC2340R2

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们正在使用 QDID 201833创建一个 LE CORE 完整设计项目、这一项目在德州仪器(TI)公司的 SIG 中列出。 QDID 201833涵盖 LL 和 GATT 层、产品所有者未对这些层进行任何更改。 但是、在一致性检查期间、我们遇到了以下错误:

  • LL > GAP |如果支持[LL]和[GAP](8/3)、则必须使用[LL](3/1a)。
  • LL > GAP |如果支持[LL]和[GAP](8/4)、则必须使用[LL](3/5a)。
  • LL > GAP |如果支持[LL]和[GAP](20/5)、则必须使用[LL](3/4b)。
  • LL > GAP |如果支持[LL]和[GAP](20/6)、则必须使用[LL](3/1a)。
  • LL > GAP |如果支持[LL]和[GAP](20/7)、则必须使用[LL](3/5a)。

根据 PICS 选择, LL 3/1a、3/4b 和3/5a 只有在 LL 3/9"扩展广告"得到支持的情况下才是强制性的;否则,它们将被排除。 QDID 201833不支持 LL 3/9。

我们向 SIG 提出请求、请求帮助解决此问题、并收到以下评论:

"如果 GAP 和 LL 都在同一 QDID 中、则201833列表似乎存在错误、因此正确显示了此无效条件。 如果您无法更改 GAP 层、请联系您的供应商、让他们通过支持请求提交 ICS 更正请求。"

此致、

Shammi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shammi:

    感谢您联系我们。 我们将查看您的意见并尽快与您联系。 同时、您可以提供用于创建项目的 SDK 版本吗?

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shammi:  

    感谢您联系我们。  

    这些不一致之处实际上是预料之中的。 我 在这里评论了同样的内容。 总之、  应参考 TCW ES-25636来避免这些不一致之处。  

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    放弃将不 适用、因为 当一致性检查报告 ICS 表单中的一个或多个不一致时、导航到应包含一致性检查所指示的 ICS 项目的锁定层。 如果该层中不存在 ICS 项、则 ES-25636将适用于该不一致性。

    Bluetooth SIG 在提出请求时提到:
    "如果 GAP 和 LL 都在同一 QDID 中、则201833列表似乎存在错误、因此正确显示了此无效条件。 如果您无法更改 GAP 层、请联系您的供应商、让他们通过支持请求提交 ICS 更正请求。"

    此致、

    Shammi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shammi:

    上述测试不存在于 TCRL 2022-1中。  然后、当符合 TCRL-2024-2 (或 TCRL-2024-1)标准时、应适用 TCW ES-25636。  

    请确保保持 ICS 未修改-但添加的蓝牙配置文件除外。 所有核心功能应保持不变、包括您未使用它们的情况。  

    与此同时、我将联系我们的 BQC 以确保没有错过任何事情。 请分享您获得的 IC、以便我们进行审阅。

    谢谢。此致、   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clement、

    我们已收到蓝牙 SIG 的响应、表示无法应用 TCW ES-25636。 一致性故障相关的 PICS 在 QDID 声明时间201833期间存在。 根据 SIG、其在201833列表中属于错误。 Bluetooth SIG 正在询问是否不支持 LL 3/9"扩展广播"、那么为什么 QDID QDID201833中支持 GAP 项目 GAP 8/3和8/4以及 GAP 20/5和 GAP 20/6和 GAP 20/7。

    此致、

    Shammi

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您提供更多详细信息。 请给我几天时间、用我们的 BQC 解决这个问题。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clement、

    您能在上面查询更新吗?

    此致、

    Shammi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shammi:  

    感谢您的耐心。 我已经和我们的 BQC 讨论过这个问题。  

    我需要做一些工作来获得子集资格。 我 现在开始这项工作,并将让你知道的时间表,一旦我知道。   

    以下是有关建议的解决方案的更多详细信息:

    结合使用 QDID 196592和 QDID 201833时、 很少有核心层无效。  我们可以通过取消选择 v5.3来解决该问题、因为引用的芯片是 v5.4设计。 然后、我们将具有以下残疾人:  

    GATT
    7:c.3 |如果支持[CORE](2a/53)和[GATT](1a/1)、则[GATT](7/8)是必需的
    10:c.10 |如果支持[GATT](1/2和4/25)和[CORE](2a/50)、则[GATT](10/10)是必需的
    -->这两个残疾人可以在 TCW ES-25636中进行覆盖。  https://bluetooth.atlassian.net/browse/ES-25636

    LL.
    LL > GAP |如果支持[LL]和[GAP](8/3)、则必须使用[LL](3/1a)
    LL > GAP |如果支持[LL]和[GAP](8/4)、则必须使用[LL](3/5a)
    LL > GAP |如果支持[LL]和[GAP](20/5)、则必须使用[LL](3/4b)
    LL > GAP |如果支持[LL]和[GAP](20/6)、则必须使用[LL](3/1a)
    LL > GAP |如果支持[LL]和[GAP](20/7)、则必须使用[LL](3/5a)
    --->不能通过参考 TCW ES-25636放弃这些残疾人。 推进工作的最佳方法是将 GAP 的可选功能子集化。 这是我在未来几天将要采取的措施。

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Shammi:

    感谢您的耐心。  

    我很高兴告诉您、TI 已将 DN Q312647构建为  QDID 201833的一个子集。

    您应该能够为认证引用此新 DN - https://qualification.bluetooth.com/ListingDetails/236467 

    请告诉我进展如何。  

    此致、