This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5-Q1:CC2340如何使用绑定过程?

Guru**** 2619485 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1408835/cc2340r5-q1-how-does-cc2340-use-the-bonding-process

器件型号:CC2340R5-Q1

工具与软件:

大家好、TI 团队

我正在两块 CC2340板上调试 BLE 键合过程。 我在 syscfg 中启用了绑定、但该过程似乎只会运行到配对、而不会进一步停止。

日志如下图所示、配对后没有日志

我怎样才能保持该过程的运行? 配置似乎一切正常。

我的 SDK 版本是 simplelink_lowpower_f3_sdk_8_10_01_02。

普雷斯顿

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Preston、  

    很抱歉耽误你的时间。  

    我可以自行测试、但您是否介意向我发送您的配对处理程序代码?

    此外、我看到设备应该是发起配对的设备。 它们是否已经被任何机会束缚? 为了确保这一操作正确进行、在两个器件上进行一次完整的芯片擦除并再次执行测试。

    此致!

    Nima Behmanesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nima:

    e2e.ti.com/.../test_5F00_basic_5F00_ble_5F00_LP_5F00_EM_5F00_CC2340R5_5F00_freertos_5F00_ticlang.zip

    这是我的 配对处理程序代码。(扫描角色。 在 syscfg 文件中、广播角色使用相同的 BLE 配对配置)

    实际上、我没有看到 BLEAPPUTIL_PAIRING_STATE_BOND_SAVED 事件的报告、因此我不知道它是否绑定了。 但我看不到内部实现的代码、是否有办法进行确认。 是否有查询债券清单的功能?

    要确保在两台设备上执行完整芯片擦除并重新进行测试、请执行该操作。

    我在加载程序时执行了扇区擦除。 我在日志显示配对已完成且仍需要修复后重新启动。

    普雷斯顿

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是否有启用非易失性存储功能的开关?

    普雷斯顿

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Preston、

    很抱歉耽误你的时间、我来看看您的测试项目、看看发生了什么。

    是否有查询债券清单之类的函数?

    您可以使用此函数查看器件是否在绑定列表中: TI BLE5-Stack API 文档:GAPBondMgr

    我将在本周五提供最新信息。

    此致!

    Nima Behmanesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Preston、

    OSAL_SNV 驱动器绕过 NV 驱动器而没有开关:

    https://dev.ti.com/tirex/content/simplelink_lowpower_f3_sdk_8_10_01_02/docs/ble5stack/ble_user_guide/html/ble-stack-common/flash_memory-cc23xx.html?highlight=osal#osal-simple-nv-osal-snv

    提供了有关 OSAL_SNV 的更多信息。

    此致!

    Nima Behmanesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Preston、

    在执行初始绑定时、您是否收到加密完成事件?

    此致!

    Nima Behmanesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nima

    很抱歉因为假期没有及时回复。

    我们能够使用 TI 当地团队提供的新版本 SDK 进行绑定。

    谢谢!

    普雷斯顿

    此致