This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:在 A 之后发生了 HW_FAIL_INGABLE_PKT_LEN

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1414965/cc2640r2f-hw_fail_inadequate_pkt_len-occurred-after-a

器件型号:CC2640R2F

工具与软件:

您好!

我将使用 simplelink_cc2640r2_sdk_5_30_00_03、blestack not ble5stack 用于我们的外设产品。

我 更新了我们产品的固件、然后 市场上出现了 HW_FAIL_INGABLE_PKT_LEN。

我认为此问题与该线程相同、并且在  cc2640r2_sdk 上尚未解决。 对吗? 已修补的 SDK 是否有任何发布计划?

我在服务上添加了一个新特性、在更新上添加了一些新功能。 因此堆内存大小比以前要小一点。

是否可以确认增加堆内存是否可以降低出现这个问题的可能性?

谢谢!

Calvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:CC2640R2F

    工具与软件:

    您好!

    我将使用 simplelink_cc2640r2_sdk_5_30_00_03、blestack not ble5stack 用于我们的外设产品。

    我 更新了我们产品的固件、然后 市场上出现了 HW_FAIL_INGABLE_PKT_LEN。

    我认为此问题与引用的线程相同、并且在  cc2640r2_sdk 上未解决。 对吗? 已修补的 SDK 是否有任何发布计划?

    我在更新时向服务添加了一个新特性(不安全~)和一些新函数。 因此堆内存大小比以前要小一点。

    static gattAttribute_t getsetAttrTbl[] =
    {
    	// 0 GetSet Service
    	{
    		{ ATT_BT_UUID_SIZE, primaryServiceUUID }, /* type */
    		GATT_PERMIT_READ,						  /* permissions */
    		0,										  /* handle */
    		(uint8 *)&getsetService			 /* pValue */
    	},
    
    	// 1 GetSet Characteristic Declaration
    	{
    		{ ATT_BT_UUID_SIZE, characterUUID },
    		GATT_PERMIT_READ,
    		0,
    		&getsetCharacteristicProperty
    	},
    
    	// 2 GetSet Value
    	{
    		{ ATT_UUID_SIZE, getsetCharUUID },
    		0, // This will be set in the GetSet_AUTHEN_Write_Mode()
    		0,
    		&getsetCharacteristic
    	},
    
    	// 3 GetSet Configuration 
    	{
    		{ ATT_BT_UUID_SIZE, clientCharCfgUUID },
    		GATT_PERMIT_READ | GATT_PERMIT_ENCRYPT_WRITE,
    		0,
    		(uint8 *)&getsetConfig
    	},
    
    	// 4 Unsecured Characteristic Declaration
    	{
    		{ ATT_BT_UUID_SIZE, characterUUID },
    		GATT_PERMIT_READ | GATT_PERMIT_WRITE,
    		0,
    		&getsetCharacteristicProperty
    	},
    
    	// 5 Unsecured Characteristic Value
    	{
    		{ ATT_UUID_SIZE, getsetUnsecCharUUID },
    		GATT_PERMIT_READ | GATT_PERMIT_WRITE,
    		0,
    		(uint8 *) appIdTemp
    	},
    
    	// 6 UnsecuredGetSet Configuration 
    	{
    		{ ATT_BT_UUID_SIZE, clientCharCfgUUID },
    		GATT_PERMIT_READ | GATT_PERMIT_WRITE,
    		0,
    		(uint8 *)&getsetUnsecConfig
    	},
    };

    是否可以确认增加堆内存是否可以降低出现这个问题的可能性?

    我已连接智能手机的 HCI 日志。

    e2e.ti.com/.../btsnoop_5F00_hci_5F00_202409191159_5F00_old.zip

    正常-请参阅机架编号 41855~41860 μ A

    异常-请参阅机架编号 40947~40949 (在 cc2640r2f 器件上接收到40949数据包后发生了 HW_FAIL_INGABLE_PKT_LEN)

    谢谢!

    Calvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Calvin:

    我发现以下 E2E 主题针对您看到的行为提供了一些潜在的缓解选项:

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1327208/cc2640r2l-l2cap-fragmented-packets-crashes-stack

    如果看到仅添加逻辑而不直接影响连接参数或数据包传输的行为、则可以通过修改堆大小来减轻该行为。 另一种选择是缩短连接间隔、如所提供的线程中所述。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan:

    我   从 SDK 更改日志的已知问题中找到了 BLESTACK-3934。

    但我认为这与我的问题无关、因为数据长度交换 是在问题点作为日志之前执行的。

    假设我们产品的先前固件为 V1、添加新特性的固件为 V2。

    我检查了这个问题发生了0.06%在 V1和7%在 V2从市场。

    1. 我需要知道是否可以通过将 v2的堆存储器增加到 v1来减少这个问题。 如果没有、我需要另一种解决方案。
    2. 这是堆栈错误吗?
    3. 当发生此断言时,我们的产品被 HAL_SYSTEM_RESET()重置。 如果我不将其复位、会发生什么情况?

    谢谢!

    Calvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在发生 DLE 之后、该行为可能会由于分段而发生、如前面提到的 E2E 主题中所述。 我认为这可能是与票据中描述的错误相同的错误。 如果重新尝试有问题的任何传输、则可能避免在收到错误后复位。 我建议增加堆数量并重新测试、看看行为是否消失。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan:

    我们将尝试通过增加堆内存来重现测试。

    还有一个问题、

      从堆栈接收 HW_FAIL_INGABLE_PKT_LEN 时、我不想复位系统。

    是否有办法正常地仅复位堆栈而不进行系统复位?

    谢谢!

    Calvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有任何相关更新?

    谢谢!

    Calvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Calvin:

    我对延误深表歉意。 我离开办公室了。 您是否能够在增加内存的情况下重现此问题? 遗憾的是、无法只重置 BLE Stack。 软复位或硬复位最接近。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该测试会花费很长时间。 我将在获得结果时让您知道。

    谢谢!

    Calvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Calvin:

    明白了、我现在将保持该线程打开。 一旦您有机会运行测试、请告诉我观察到的结果是什么、我们将继续共同努力。

    此致、

    1月