主题中讨论的其他器件: CC2640R2L
工具与软件:
您好!
我对 CC2640R2F 的 SDK 版本有疑问
当前版本 I use SDK 版本3.30.00.20项目蓝牙(简单串行套接字) 版权所有(c) 2020、德州仪器(TI)公司
则可以立即下载此 SDK。 是否更改 SDK 版本会影响它?
请建议使用 SDK 版本来支持项目简单串行套接字。
此致、
Vasu Khwanyuen
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我对 CC2640R2F 的 SDK 版本有疑问
当前版本 I use SDK 版本3.30.00.20项目蓝牙(简单串行套接字) 版权所有(c) 2020、德州仪器(TI)公司
则可以立即下载此 SDK。 是否更改 SDK 版本会影响它?
请建议使用 SDK 版本来支持项目简单串行套接字。
此致、
Vasu Khwanyuen
尊敬的 Vasu:
最好始终处于最新的 SDK 版本上、以确保拥有最稳定的 SDK 版本。 如果简单串行套接字示例对您的应用至关重要、则我建议至少改用3.40 SDK、因为 BLE 示例指南 https://github.com/TexasInstruments/ble_examples/tree/simplelink_cc2640r2_sdk-3.40中提供了该 SDK 版本示例的版本
我们提供迁移指南、可帮助您将项目从一个 SDK 版本迁移到另一个版本。 如果可能、我强烈建议使用以下指南迁移到最新的 SDK:
此致、
1月
您好、Jan:
我尝试将编译器版本更改为18.12.3。 出现未找到结果错误、但编译器版本18.12.4时发现错误。
我不明白为什么编译器会出现问题?
我相信。
SDK 3.40.00.10无法使用编译器版本18.12.4、但发行说明推荐版本18.12.4。
首先、我启动工程并从 SDK 3.30.00.20导入示例(版本说明建议使用编译器18.12.3)、然后我将 SDK 更改为3.40.00.10、但项目是相同的。 编译器版本18.12.3的支持
此致、
Vasu Khwanyuen
您好、Jan:
如果我 为我的项目使用 SDK 5.30.1.11简单串行套接字。 是否可以使用 SDK 最后版本?
您能否比较 SDK 版本5.30.001.11和 3.40.00.10? 我需要详细信息。 我看到用户指南中没有关于 SDK 的详细信息。 SDK 有多不同?
我考虑将 SDK 从 versioin 3.30.00.20升级到新版本。
此致、
Vasu Khwanyuen
您好、Jan:
我已经理解了。
好的、返回 更新 SDK。
我尝试了 SDK。 我在内存闪存中发现可疑点。
请参阅闪存最后一页上的下图、它在 SDK 版本5.30.1.11中使用更大的内存
- SDK 版本5.30.1.11.

- SDK 版本 3.40.00.10.

- SDK 版本 3.30.00.20.

这是正常情况、还是不应该发生?
此致、
Vasu Khwanyuen
您好、Jan:
我按照重建项目进行操作。
如果导入新项目、则使用 Simple serial 套接字。 然后、在重新编译 SDK 5.30.00.20之前、请勿重新编译 SDK 3.30.00.20
因此、重建时不要传递"ble5_simple_serial_socket_server_cc2640r2lp_app.out"该文件出错。
您是否遇到过这样的事件?
我不知道为什么会发生这种情况?
此致、
Vasu Khwanyuen
您能帮助我在 SDK 最新版本中找到简单串行套接字吗? 我找不到这么简单。
正如我提到的、这需要做很多工作。 没有快速的解决方案。
如果使用最新的 SDKv5.30不是严格的要求、那么只需使用 SDKv3.40即可。
-kel