This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5-Q1:CC2340R5Q1和放大器 CC2745中的 CE 认证

Guru**** 2618455 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1422001/cc2340r5-q1-ce-certification-in-cc2340r5q1-cc2745

器件型号:CC2340R5-Q1

工具与软件:

您好、TI

  最近、我们正在对两种板进行预测试简化、其中一种板使用 CC2340R5Q1、另一种板使用 CC2745。

  在名为功率谱密度的测试项中进行 CE 测试时、我们遇到了一些问题、该项的限制为10dBm/MHz。 CE 测试的 功率谱密度请求如下。 结果需要增加天线增益。

  现在 CC2340R5Q1的最大功率为8dBm、而 CC2745现在为12dBm (但之后可以支持20dBm)。   CC2340R5Q1可作为 CE 测试中功率谱密度限制的裕度、但仍然存在危险。 但是、CC2745的功率谱密度大于10dBm/MHz、不会添加 CE 请求之后的天线增益。  这使我们难以通过 CE 认证。

  我们想问 CC2340R5Q1和 CC2745是否已完成 CE&ARIB&FCC 认证? 以及如何 在 CE 测试中调节功率谱密度?

周围的:使用 Smart RF Studio 8通过 XDS 控制我们的板。  

 Smart RF Studio 8版本:v1.1.0

CC2340的 SDK:simplelink_lowpower_f3_sdk_8_10_01_02__win

CC2745的 SDK:simplelink_lowpower_f3_sdk_8_10_00_46_eng

谢谢

此致、

Annie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Annie、

    为了满足 CE 功率谱密度要求、您需要将 PA 输出功率设置调整为较低值以保持在10dBm/MHz 规格以下、或者选择具有较低增益的天线以满足此规格。 如果将功率输出降低到可实现10dBm/MHz 功率级别的较低设置、我们的20dBm 器件就无法满足 CE 认证规格。

    此致、

    Andrew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

         实际上、要通过 CE 认证、我们可能会将 CC2745的功率降低到大约7dBm、并且需要将我们的天线增益控制在3.5dBi 以内。

         如何降低2402MHz 中2M PHY 频带边缘的功耗? 我们还发现难以通过整流、而只能降低输出功率? 您是否有任何其他方法来控制它? 日本认证请求限制:-16dBm/ MHz、但我们的 DUT (输出功率=11dBm)的结果约为-11dBm、未通过。

    它将类似于以下真值:μ V

    此致、

    Annie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Annie、

    您提到了2M PHY、我假设这是 BLE 应用。 在这种情况下、根据 BLE 规范、广播通道(通道37、38和39)应仅使用1M PHY 运行。 对通道37 (2402MHz)使用1M PHY 应该能够满足您尝试满足的频带边缘限制。  

    此致、

    Andrew