This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:在 CC2340R5的通告模式下检查睡眠电流时遇到问题

Guru**** 2550990 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1418394/cc2340r5-facing-issues-while-checking-sleep-current-in-advertising-mode-for-cc2340r5

器件型号:CC2340R5

工具与软件:

检查 CC2340R5控制器的睡眠电流时出现问题。 睡眠电流值接收单位为 uA、这是我们预期的单位为 nA。 我们对10个电路板进行了检查、 对两个电路板进行了检查、更换控制器电流不断增加(IUA)后、我们得到的电流单位为纳安。 附加功率分析仪图像以供参考。 我们刷写了用于广播模式的代码。  

N    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Sakshi Mahajan、

    我希望你做得好。 您使用哪个 SDK 和 CCS 版本? 图中列出的电流对于睡眠模式而言较高、观察 BLE 项目/低功耗操作的配置(测量 CC13xx 和 CC26xx 电流消耗(修订版 D))。  

    谢谢!
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我们将使用 CC2340R5控制器、SDK 版本和下面的中所述的 CCS 版本。

    我们查看了功耗文档、但我们在某些器件中会获得更高的待机电流。

    SDK: simplelink_lowpower_f3_sdk_7_40_00_64

    CCS 版本:12.5

    如果您需要更多信息、请告诉我。

    谢谢、此致

    Balaji Wankhede

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Balaji Wankhede、

    在测试电路板待机电流时、您要移除所有跳线连接、而只使用3.3V 并接地为电路板供电? 它用于 LaunchPad 还是您自己的自定义板?  

    谢谢!
    Alex F