This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5-Q1:进入关断模式并唤醒

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1423280/cc2340r5-q1-enter-shutdown-mode-and-wake-up

器件型号:CC2340R5-Q1

工具与软件:

您好、TI 团队。

对于电池供电的产品环境来说、我想在 IC 没激活时使用关断模式、而不是待机模式。

m 考虑通过来自外部端口的激活信号定期唤醒、创建广播传输数据、然后在传输后返回到关断模式。 然而、即使在阅读了示例软件和 API 参考手册以及参考手册(swcu193)之后、仍然不清楚必要的过程和设置。

是否有任何文档或示例软件包含创建上述操作软件所需的足够信息?

附录:使用 SDK 7.40

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 sjmizuta,

    您可以参考 gpioshutdown 示例以及 Power TI 驱动程序 API 中的其他文档。  请记住、在关断状态下、MCU 和无线电内核不工作、直到发生器件复位(通过下电上电、RST 引脚或配置的 GPIO 唤醒)、此时器件需要时间重新初始化才能继续应用活动。

    此致、
    Ryan