This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC26X2R1:白名单和定向广播

Guru**** 2585715 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1417488/launchxl-cc26x2r1-white-list-and-directed-advertisement

器件型号:LAUNCHXL-CC26X2R1
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

您好!

我对 BLE 中的安全性有两个问题

1)我正在尝试定向广告,其中我启用"传统事件属性"为"可连接定向",还提到目标地址和对等地址,请为定向广告提供帮助

2)我是启用白名单,也提到过滤政策,在代码我写下面的行,然后也不能看到广告在特定的设备,请帮我如何实现白名单

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Divyani:
    感谢您的提问。 让我们首先进行一些系统检查、以准确查看问题的来源。 为此、我需要您提供以下信息:

    -您如何检查定向广告从设备传输? 您是使用监听器、电话还是其他设备进行检查?

    -您可以启用 射频 可观察的 如 BLE5Stack 用户指南的调试部分所述 并看看 PA (直观显示 Tx 活动)是否显示任何切换?

    此致!
    Achyut Ray

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在功率分析仪上得到了验证。 开始和停止广播。

    如果可能、您可以指导我如何做定向广告和白名单。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Divyani:

    功耗分析仪是一种查看活动的好工具、但遗憾的是、它不会向您显示整个画面。 您碰巧能够访问蓝牙监听器吗? 这将帮助您确认您的设备所广播的内容是否符合您的配置。 为了启用定向广播、您使用 SysConfig 按照正确的步骤操作、因此您在这方面做得不错。 我们现在需要关注的是您的中央设备没有收到此消息的原因。

    在这种情况下、扫描设备是什么? 是手机、另一个 CC26X2 LaunchPad 还是另一个 BLE 器件? 这将帮助我了解您的测试方式以及您要实施的内容。

    此致!
    Achyut Ray

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1)是的、我使用监听工具进行了验证、而且在白名单中我提到了 launchpad 地址、它显示的是广告、但在移动设备中、它不显示广告。

    2)在定向广播(可连接的定向)中、是停止广播、其中在广播数据中我提到目标地址。 如果我选择定向广播、即使我的其他功能也无法正常工作。

    如果您有任何可用于定向广告的流程说明、请向我们提供

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Divyani:

    感谢您提供更多详细信息。 这证实了我的一个疑问。 如果您能够在 LaunchPad 上看到定向广播、并使用监听器传输正确的地址、则问题似乎在电话端。 例如,我知道 iOS 不支持定向广告。 您可能需要检查您所使用的相关和电话制造商、以便仔细检查您的设置。

    我想问一下您尝试使用定向广播实现哪些功能、以便我能够更好地了解您的应用并相应地提供解决方案建议。

    此致!
    Achyut Ray

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在尝试使用定向广告。 请告诉我如何使用定向广告