This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:cmake 兼容性

Guru**** 2587105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1422923/cc2340r5-cmake-compability

器件型号:CC2340R5

工具与软件:

大家好、我可以使用 CCS 或 Theia 编译 CC2340R MCU 并使用示例。

 make/gmake 是否兼容以便使用 Cmake、因为我需要将其导出以用于多个平台并构建自己的 CI 系统?

如果是、您有什么示例吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luca:

    请考虑  与 Cmake 兼容且使用 Linux 操作系统的 simplelink-lowpower-f3-SDK 存储库。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、感谢您的支持。

    我看过 Git 存储库中的 SDK、并且有几个问题:
    1.它包含与可下载版本相同的示例,可以参考一些使用 cmake 的示例吗?

    2.存储库不包含.a 文件在第三方,是否有理由,我们是否需要自己编译它们?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、您好、更新了、我在自述文件中找到了指令、现在可以编译库了。

    我找不到任何使用 cmake 来编译示例项目的引用或 make 文件。

    我希望您能帮助我解决这个问题、

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴您能够回答自己的问题、感谢您提供更新。  以下是一些使用上述 simplelink-lowpower-f3-sdk 的存储库、并在相应的自述文件中包含示例工程构建说明:

    https://github.com/TexasInstruments/simplelink-ble5stack-examples 
    https://github.com/TexasInstruments/simplelink-prop_rf-examples 

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、我也整理了最后一点、感谢您的帮助