This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:更新到版本10.4.0.00006后出现 CCS 错误

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1415108/cc2640r2f-ccs-error-after-update-to-version-10-4-0-00006

器件型号:CC2640R2F

工具与软件:

您好!

我在将 CCS 更新至版本 10.4.0.00006后发现问题  

"无法打开命令文件'${PROJECT_LOC}/TOOLS/defines/ble5_simple_serial_socket_server_cc2640r2lp_app_FlashROM_StackLibrary.opt:没有这样的文件或目录"

我重新检查命令文件的链接是否正确。

在更新之前、我使用 CCS 版本 10.1.00004  

软件项目简单串行套接字服务器

版权所有(c) 2020、德州仪器(TI)公司

SDK:3.30.00.20

此致、

Vasu Khwanyuen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vasu:

    感谢您联系我们。 您能分享如何导入项目吗?

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan:

    我使用  CCS 版本 10.1.00004正常 no show 错误。

    但是、如果通过 CCS 版本 10.4.0.00006打开工程、则显示错误。

    单击"Setting "Arm Compiler"时我看到错误。

    但是、如果重新编译工程、它不会显示错误。 仅在"Properties"(Arm 编译器)中显示。

    此致、

    Vasu Khwanyuen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vasu、您好!

    是否能够正确闪烁? 您能否分享您导入项目的步骤?

    BR、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    点击"Import Project"

    -我从下面的链接浏览示例

    C:\ti\simplelink_cc2640r2_sdk_3_30_00_20\examples

    选择"全部"、然后点击"完成"

    如果我要在  CCS 版本 10.1.00004中导入、找不到校验文件错误

    如果我在 CCS 版本 10.4.0.00006中打开编号1的文件、则会发现错误

    如果我要在 CCS 版本 10.4.0.00006中导入 检查文件发现错误

    注:从同一项目导入1号和2号项目

    此致、

    Vasu Khwanyuen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vasu、您好!

    感谢您分享详细信息。

    您能否确认应用和库是否都是项目文件(导入到 CCS 中)的一部分?

    您应该能够在 Project Explorer 中看到如下所示的内容:

    BR、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    是的、我也是

    此致、

    Vasu Khwanyuen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    错误点、在该属性未显示错误警告后、我尝试擦除命令文件所有命令

    请参阅图中的

    我应该这样做吗?或者你知道原因吗?

    此致、

    Vasu Khwanyuen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vasu、您好!

    您能否尝试保留以下内容、然后构建应用?

    BR、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    是否意味着重新编译工程(编译器工程)?

    如果重建、我已经尝试了、没有问题。 但它的属性显示了如上所示的误差。

    此致、

    Vasu Khwanyuen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vasu、您好!

    我的意思是重建、但不使用 ble5_simple_serial_socket_server_cc2640r2lp_app_FlashROM_StackLibrary.opt

    您是否还会收到另一个.opt 的错误?

    BR、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    是、全部.opt

    此致、

    Vasu Khwanyuen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果删除 ${PROJECT_LOC}/TOOLS/defines/ble5_simple_serial_socket_server_cc2640r2lp_app_FlashROM_StackLibrary.opt

    我发现重建时出错

    此致、

    Vasu Khwanyuen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vasu、您好!

    我会仔细检查变量目录值的正确性。

    此帖子可能有助于解决类似的问题: https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/863829/ccs-cc2640r2f-cc2640r2f

    BR、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    遵循此解决方案无法正常工作。 仍然出现错误。

    此致、

    Vasu Khwanyuen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vasu、您好!

    这似乎是一个 IDE 问题、而不是实际的 SDK 问题。 尤其是在考虑程序构建正确的情况下、您在旧版 CCS 中尚未看到该程序。

    BR、

    David。