This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652RSIP:带阻滤波器

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652RSIP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1423927/cc2652rsip-band-stop-filter

器件型号:CC2652RSIP

工具与软件:

您好!

在我的设计中、我需要防止 CC2652RSIP 发射射频。

为此、我想在 RF 引脚上实施带阻滤波器。  

您会建议哪些拓扑和值筛选器?

谢谢你。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这不清楚。  

    如果 CC2652RSIP 未处于 Tx 模式、则将不存在射频 Tx 发射。

    您是否会重新使用 FCC 模块化认证? 如果是、添加额外滤波将是 C2PC (2级许可更改)。

    您要尝试阻止哪个频率范围?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们不会使用射频功能。

    目标是通过观察电路可以确保即使 MCU 设置为 Tx 模式、也不会有射频发射。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么您将需要一个2.4GHz 频带阻带或频带抑制滤波器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您会推荐哪些电路和值?  

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先、我会使用3.3nH 和1.3 pF。 因此会在2431 MHz 上有一个理论陷波。  

    如果电路板设计中存在额外的杂散寄生、则可能需要稍微调整这些值。

    希望这对您有所帮助。