This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:使用 BTool 发送广播

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1423703/cc2340r5-use-btool-to-send-advertisement

器件型号:CC2340R5

工具与软件:

我的客户尝试使用 BTool 在 CC2340上开始播发信息、他们遵循 此主题 作为参考、但无法使其正常工作、BTool 日志如下所示:

e2e.ti.com/.../6012.log.txt

您能否帮助查看日志并提供在 BTool 中启用广告的指南? 谢谢!

此致、

沭阳县

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、沭阳  

    感谢您联系我们。  

    由于参数无效、创建广播集失败、如下所示:  

    --------------------------------------------------------------------
    [21] : <Rx> - 08:20:46.506
    -Type           : 0x04 (Event)
    -EventCode      : 0x00FF (HCI_LE_ExtEvent)
    -Data Length    : 0x07 (7) bytes(s)
     Event          : 0x067F (1663) (GAP_HCI_ExtentionCommandStatus)
     Status         : 0x02 (2) (INVALIDPARAMETER)
     OpCode         : 0xFE3E (GapAdv_create)
     DataLength     : 0x01 (1)
     Handle         : 0x00 (0)
    Dump(Rx):
    0000:04 FF 07 7F 06 02 3E FE 01 00                   ......>...
    --------------------------------------------------------------------
    

    之前命令中设置的参数应该是固定的。 例如、"properties"参数似乎有点偏离。  

     Properties     : 0x0000 (0) (
                      AdvEventProps Bit Mask Is Not Set)

    我希望这将有所帮助、

    此致、