This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R2:HCI_EXT_SetTxPowerDbmCmd ()在 LE 发送测试模式下不变

Guru**** 2585405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1421350/cc2340r2-hci_ext_settxpowerdbmcmd-not-changing-in-le-transmit-test-mode

器件型号:CC2340R2

工具与软件:

嗨、团队:

我们是否能够在运行 LE 发送测试时设置传输级别? 或者该测试是否仅在固定(最大功率)级别下输出而无法如 API 文档中所述覆盖?

下面是代码片段、其中显示了调用函数来设置发射功率的情况、我认为这是正确的。  

在调制和未调制的发送测试模式下、我们调用此函数、可以看到发送电平发生变化。 它只是在我们处于 LE 发送测试模式(即 调用了 HCI_LE_TransmitterTestCmd ())时没有变化。  

您能否确认这一理解?

谢谢!

Luke